This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25085A:PFET 未切换

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: LM25085A, LM25085

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1188633/lm25085a-pfet-not-switching

器件型号:LM25085A
主题中讨论的其他器件: LM25085

我使用 LM25085A 降压转换器将24-30V 输入(额定电压为29V)调节为12V 输出、最大负载为8A。 我将设计要求输入到 WEBENCH 在线工具中、并根据建议选择了所有外部组件。 我自己选择的唯一组件是 PFET、我将使用 DMPH6023SK3。 

组装 PCB 并使用29VDC 电源进行测试后、我发现输出电压不正确。 该电路的输出几乎完全是29V、与 VIN 相同。 我用示波器探测 LM25085A 上的引脚、发现它根本没有打开和关闭 PFET。 LM25085A 上的 PGATE 引脚提供一个等于 VCC (或~21.3V)的恒定电压。 我在数据表中看到、PGATE 的输出应在 VIN = 29V (PFET 关闭)和 VCC ~ 21.3V (PFET 打开)之间振荡。 这种情况不会发生、PFET 只是持续打开。 如果有任何帮助判断出问题、我们将不胜感激!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dean:

    让我检查一下您的组件是否正常。 这与您之前的网络中的 LM25085 IC 是否与您的手动计算值相同?

    感谢您的耐心等待、

    Henry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dean:  

    为了确保这一点、我首先要检查 VIN 是否短接到 VOUT、以及 PFET 的方向是否正确。 然后 、请发送 FB 节点的探头电压电平。  您的稳压器可能以100%占空比运行、或者您的 PFET 短路。

    此致、

    Henry