This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS272C45:输出短路期间出现故障

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS272C45

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1186834/tps272c45-failures-during-output-short-circuit

器件型号:TPS272C45

大家好、

这是下面另一个线程的延续。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1173652/tps272c45-failures-during-output-short-circuit

我刚刚收到了我们客户的此更新。

1到2周后、生产件也出现故障。 这一次、开路失败、输出不会开启。 在 I/O 引脚中没有其他异常现象。 这是原始设置的装置。 HS 开关输出直接短路的装置尚未发生故障。 我们在测试设置中更换了故障装置、现在我们将使用更短的软件控制导通时间对其进行测试、在过流/短路情况下、在2毫秒后将其关闭(并像以前一样在10秒后重试)。 这应该将芯片的热循环减少到低于内部热保护的水平、并且也低于使用 TPS1H100BQPWPRQ1的具有相似电路的另一个产品、该产品在同一测试中还没有遇到任何故障。

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    感谢您的更新。 之前、我们讨论了输出端有一个 FET 和其他电路。 如果在输出 FET 之后应用短路、TPS272C45将在一段时间后发生故障;如果在 TPS272C45的输出引脚上直接施加短路、则它绝不会发生故障。

    您能否让客户分享:

    TPS272C45的原理图以及输出端的电路(FET 和任何其他电路)?

    2.从原始波形看、FET 关断后、输出引脚上的电压极慢地从2V 衰减至0V。 输出端是否有大电容导致这种情况? 或什么是保持电压?

    就温度而言、您提到 TPS272C45表面的温升小于10摄氏度。 是在前几个脉冲之后还是在长时间(几天)之后?

    4.短路时的初始电流为3A。 di/dt 似乎相当慢? 我是否可以知道短路是如何进行的(通过长电缆?)?

    谢谢、让我知道反馈是什么。

    此致、

    您好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    原理图如下:

    2.当栅极由 TPS272C45 VOUT 供电时、它只是输出 FET 电路。 当栅极电压降至足够低时、电流降至接近零、并且从该点开始衰减很慢。 这里还有4.8uF 的电容。

    3、测量是在大约一小时后进行的,因此在该点稳定下来。

    输出 FET 电路也对此进行了解释。 电缆长度不是很长、小于1米/ 3英尺。 其中有一些连接器和 PCB、因此返回 TPS272C45接地的总电阻为185毫欧。

    此致、

    Matti

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matti、

    感谢您提供更多信息。 我们目前正在对此进行调查、并将很快为您提供更新。

    此致、

    您好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matti、

    我目前正在与团队成员讨论这一问题。 同时、您能为以下方面提供帮助吗?

    1.在输出端短接的装置到目前为止是否未发生故障?

    2.您是否有放大的电流波形(0.185欧姆电阻器上的电压)? 我想查看什么是峰值电流。

    3.您是否有输入电压的波形?

    谢谢!

    此致、

    您好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1.尚未发生故障

    不是、但在较不详细的测量中、峰值为3.7A

    不是、但在较不详细的测量中、它始终保持在22V 以上。

    我将在明天重新进行详细测量、并在此处添加图片。

    BR、

    Matti

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matti、

    感谢您提供的信息、并期待了解更多详细信息。 我们仍在内部讨论可能性。

    此致、

    您好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    以红色显示、VIN。 从初始电平下降约1V。

    蓝色表示负载上的电压、这次在71毫欧->峰值为4.2A。

    此处为红色、TPS272C45 VOUT、蓝色、负载上的电压:

    BR、

    Matti

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matti、

    感谢您提供更多信息。 该波形并不表示可能会对我们的器件造成损坏。  

    您能否联系当地 FAE、将损坏的器件发送回质量工程师进行故障分析? 我们可以从 FET 损坏的位置获取更多信息。

    另外、您还打算测试参加测试的时间? 此外、对于输出端直接短路而无故障-它只是一个单元还是多个单元?

    如果您可以联系 FAE 进行故障分析、请告诉我。

    谢谢!

    此致、

    您好