This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z80:负载下电池关闭

Guru**** 2568565 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1187740/bq40z80-battery-shutoff-under-load

器件型号:BQ40Z80
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO

您好!

我们在放电超过15A 时会出现压降。 在15A 电流下几秒钟后、电池组电压降至接近0、放电电流降至~250mA。 关闭和再次打开负载将重置 电池组电压、并将按预期放电、直到再次触发。 我们的电池组可满足无人机 的放电需求、最高可支持30A、我已附上数据闪存设置和日志图。

感测电阻为3 Mohms、我已经测量了 PBI 和 BAT 引脚、它们在负载下不会出现任何突然下降。  如果有任何帮助、我将不胜感激、我想知道需要更改哪些数据存储器设置、还可以根据需要发送任何文件。

谢谢

 e2e.ti.com/.../bq40z80_5F00_df_5F00_settings_5F00_011623.gg.csv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peyton、

    您是否已为您的应用配置硬件保护? 您可以在我们的常见问题解答页面 https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1127899/faq-bq40z80-faqs?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=faq%3Atrue 上找到有关基于硬件和固件的保护的更多信息

    您是否还可以共享原始 bqStudio 日志数据而不是图形、以便我们可以在放电期间检查所有寄存器? 放电停止后、您会看到触发了哪些保护?

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已将硬件放电保护配置如下:

    AOLD 设置为 FF

    两个阈值的 ASCD 均设置为77

    SSCDx2和 RSNS 设置为1

    我随函附上了今天记录的日志。 我看到放电停止后没有触发安全保护。 我已经尝试将感应电阻器换为较低的值(1 m Ω)、并且高负载放电期间的行为是相同的、在几个 secondse2e.ti.com/.../battery_5F00_discharge_5F00_test.log.csv 之后下降

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peyton、

    我在日志中没有看到任何内容表明问题来自监测计、您能否探测 DSG 和 CHG FET 栅极电压? 是否有任何其他可禁用 FET 的保护器件?

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们将第二个电池组放在一起、以探测这些引脚。 该新电池组的编程与原始电池组相同、但可在关闭之前处理18A ~10秒。  没有通过延长期部分报告安全状态。 我们有一节3节电池、电压为~11.5伏(每节电池3.83V)。  

    无负载时 DSG 栅极为16.5V、在18A 负载下电压保持恒定、直到电池组电压降至零。 此时、DSG 栅极电压降至零、直到负载关闭

    CHG 栅极16.9V 在负载下、在施加负载和关断期间、栅极电压保持一致

    我还探测了 VCC、PBI 和 BATT 引脚。 它们有一些波动、但在负载和关断期间保持在工作电平范围内。 我随附了显示放电和充电配置的部分原理图。 充电和放电是 EPC2218 GaN FET

    谢谢、
    Peyton

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peyton、

    这些电压测量值是以 GND 为基准还是以 VGS 电压为基准? 这些似乎不正确、监测计应以高于源极11.5V 的电压驱动栅极。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我让电池组休息并再次进行测量。 在静止状态下、当电池组电压为12.2V 时、基准为接地、我读取:
    DSG 栅极23.4伏。 这似乎更符合您的期望
    CHG 栅极11.4伏

    然后、我在空载的情况下插入器件、并读取:
    DSG 栅极17伏
    CHG 栅极~9-10伏

    为1/10C 放电打开负载 I read:
    DSG 栅极17.5伏
    CHG 栅极17.9伏  

    然后、栅极电压在轻负载下或 在插入时无负载时保持恒定地保持在17.5伏左右(当前引脚接地)。 拔下器件并使当前引脚悬空后、DSG 和 CHG 的栅极电压分别返回23.4和11.4。 我使用的参考接地是 PCB 上的外露接地焊盘。 从 CHG FET 的 R7和 DSG FET 的 R8测量栅极电压


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peyton、

    这似乎仍然很奇怪(除了静置测试外、栅极电压看起来很好)您的 FET 是否变热? 听起来好像它们没有完全打开。 根据共享的数据、监测计未显示触发任何保护、因此我不确定此行为的来源。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Wyatt、

    我已经执行了更多的测试、FET 在放电期间会变得很热。 我将配置热敏电阻以直接读取它并记录它。 我还开始看到放电时的新行为。 我已附加日志文件和关联的图形。 这一次放电电流会在不关闭负载的情况下下降并恢复、并且会触发安全事件。 尽管电池单元报告的电压远高于其阈值、但使用寿命记录仪会报告多种 CUV 情况。

    我想知道齐纳二极管是否未充分钳制 DSG 量规(https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1167250/bq40z80-using-zener-diode-to-clamp-the-dsg-voltage-at-6v-max-instead-of-11v)我们使用的器件型号为 MM3z12VB

    e2e.ti.com/.../batt_5F00_test_5F00_011923.log.csv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wyatt、上述问题的原因是我的测量设置中存在。 对于此错误、我深表歉意。

    我测量了两个 FET 的 VGS、而在 VGS 上进行取值时、VGS 约为5.5V。 在放电期间、CHG FET 保持这一状态、但 DSG FET 在关断前逐渐降至4伏左右、并立即降至1.5伏。 我认为这是一个 FET 问题