This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A84A:数据表图8-15中的 VIN-VOUT 压降

Guru**** 2387080 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1188701/tps7a84a-vin-vout-drop-voltage-in-the-figure8-15-of-datasheet

器件型号:TPS7A84A

大家好、

日本客户询问 TPS7A8400ARGRT、
他希望设计一个电路、如下所示。

VIN=3.3V
Vout=1.6V
Iout=0.5A
压降(VIN-VOUT)= 1.7V

但他在数据表的图8-15中找到了压降 Vin-Vout。
下降电压的水平轴仅达到1.5V。

我使用 Webench 来仿真 TPS7A8400RGRR、它可以创建原理图作为上述参数。

e2e.ti.com/.../WBDesign222-_2800_1_2900_.pdf
图8-15中的压降电压仅达到1.5V 是否有任何原因?
我可以在输入电压大于1.5V 的情况下使用 TPS7A8400ARGR 吗?

图8-15中有 TA 的相关记录。
我使用「TJ = TA + RθJA×PD」进行计算,如果满意,是否可以?
※设计的器件 TJ=125℃(PCB 设计中考虑了容差)

感谢您的澄清。
此致、
弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    是的、您绝对可以使用更大的 VIN-VOUT 差分来操作器件。 这些曲线仅表明由于器件上的较高热需求、在较大的差异下允许的负载降低。 这不是器件的完整工作区域、因此将其放置在应用部分中、因为它只是器件可用于的可能配置的建议。 客户应用看起来不错、您使用的热方程在逻辑中是合理的。

    此致、

    John