This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6594-Q1:预量产器件之间的差异

Guru**** 2386330 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS6594-Q1, J7200XSOMXEVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1188777/tps6594-q1-differences-between-pre-production-devices

器件型号:TPS6594-Q1
Thread 中讨论的其他器件: J7200XSOMXEVM

您好!

左侧是客户作为 TI 预量产样片收到的 TPS6594-Q1的顶部标记。

右侧是客户购买的 TI J7200XSOMXEVM (PROC105E6)上 TPS6594-Q1的顶部标记。

两个预量产器件之间的出厂设置或行为是否存在差异?

如果是、请说明区别是什么。

谢谢你。

JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、JH、

    为了了解器件之间的差异、请读取每个器件的寄存器0x2和0x3。 这将识别每个器件的 NVM 配置。

    谢谢、

    Daniel W