This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2116:原理图审阅(TPS2116 -手动模式)

Guru**** 2514045 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2116

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1188796/tps2116-schematic-review-tps2116---manual-mode

器件型号:TPS2116

您好!

我计划将 TPS2116用作电源选择器开关(手动模式)。 您能否验证以下原理图? 我是否需要 PR1引脚上的上拉电阻?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sowmiya、  

    根据您的原理图、通过拉高模式(>1V)、PR1将决定输出哪个有效输入(≥1.6V)。  

    此 PR1信号与内部 Vref 值进行比较、以确定 PR1信号是高电平还是低电平。  

    请确保 GPIO_PR1信号永远不会悬空、以确保已知运行。  

    此致、  

    Elizabeth