This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG3411EVM-029:需要 CE/EU 符合性声明(也称为 EU DOC)

Guru**** 675400 points
Other Parts Discussed in Thread: LMG3411EVM-029
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1185673/lmg3411evm-029-ce-eu-declaration-of-conformity-aka-eu-doc-required

器件型号:LMG3411EVM-029

你(们)好

产品(SKU LMG3411EVM-029)显示为 CE 标志、但德州仪器(TI)网站上未提供 EU 符合性声明。 请提供。

非常感谢您、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的联系、我看到您描述的问题、并联系我们的合规团队了解本文档的状态。 当我得到一个答案时、我会作出回应、感谢您的耐心。

    此致、

    扎赫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    查看问题后、似乎从未将此 EVM 的 DOC 上传到我们的网站、必须重新制作并上传。 这一进程正在进行中,我将在正式进入网页时通知你。

    此致、

    扎赫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我将等待您对 EU DOC 的回复。 谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    非常感谢您的耐心等待。 我已经为该 EVM 包含了下面的 DOC 文件、它将在几天内更新到网页。 如果您有任何疑问、请告诉我。

    e2e.ti.com/.../DoC_5F00_EU-RoHS_5F00_LMG3411EVM_2D00_029_5F00_20230119.pdf

    此致、

    扎赫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Zachary、现在可以关闭该请求。