This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28951-Q1:栅极驱动变压器56P3362替代产品

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28951-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1188760/ucc28951-q1-gate-drive-transformer-56p3362-alternative

器件型号:UCC28951-Q1

我对 56PR3362的替代产品有疑问

请建议一个备选方案或指南、以便我可以从中选择供应商。  
我无法找到具有绝缘和低漏电感的替代方案。

此外、根据其他线程、可以发现它是根据原始零件号进行自定义的 AFE4779_032807

 还想知道为什么定制器件中的输入电感为1.3mH、而实际器件型号为0.9mH。



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已收到您的查询、并将很快返回给您。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已查看此器件的数据表、其电感为1.3mH。  初级磁化电感应测量为1.3mH。

    您是否在电路外测量变压器初级电感?   它可以测量电路中的不同东西。

    我会再次检查变压器一次侧电感是否超出电路。

    正确的是、56PR3362是定制变压器、而不是现成的标准变压器。

    因此、不会有替代变压器来替代它。  另一种选择是将变压器规格提供给磁性制造商、看看它们是否可以为您构建定制变压器。

    点击以下链接可查看应用手册、其中介绍了如何使用 UCC28951-Q1设计 FSFB。  有一节介绍如何计算变压器匝数比、峰值电流和 RMS 电流。  变压器设计人员可以使用这些信息来帮助进行实际的磁性设计。  在设计定制变压器时、磁性设计人员可能会发现此信息很有用。

    https://www.ti.com/lit/pdf/slua560

    此致、