This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR16020:经过整流后、LMR16020在24VAC 上不工作

Guru**** 2576195 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1188903/lmr16020-lmr16020-does-not-work-on-24vac-after-rectification

器件型号:LMR16020

您好!

我们使用 LMR16020PDDA 为 C 线系统设计了电源。 现在问题是、我们为其提供24VAC。 它仅在3V3输出时提供高达大约200mA 的电流。 如果我们增大负载电流、则电压崩溃也会对反馈引脚产生相同的影响(减小至0.53V)。

现在、如果我们应用直流电源、我们可以消耗最大负载电流。

此致、

Punit Patel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我想您需要一些大容量输入电容来为提供适当的输入电压  

    稳压器。  您可能需要至少470uF 的电容来提供直流输入

    从整流交流电源传输到稳压器。   

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    感谢您的快速响应和帮助。 我们使用80uF 大容量输入电容对其进行了测试、输出显著提高。

    此致、

    Punit Patel