This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61030:TPS61030RSAR IC 功率升压器芯片

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61030, TPS61030EVM-029

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/751527/tps61030-tps61030rsar-ic-power-booster-chip

器件型号:TPS61030

各位工程师、大家好、  

在过去的三天里、我被告知要接到你们的电话、但今天我收到了一封电子邮件、指示我去看网络、他们建议我在这里提问。 这对贵公司来说有点粗鲁,但没关系。  

因此、我将 TPS61030芯片用于下面所示的电路中、但该电路没有产生足够的电流来运行我的系统。 下面是我的 TPS61030 IC 芯片电路的图。  

然后、我发现您的网络观测器具有用于该特定芯片的电路仿真器、根据您的输入值、它会为您创建一个电路、这很好。 以下是您的网站模拟器供参考: https://webench.ti.com/webench5/power/launch_wb.cgi?part=TPS61030&fromdisty=digikey

那么、这里是我针对该 Web 站点的输入值  

那么、这是它推出的电路

我觉得我所需要做的就是替换 TPS61030 IC 芯片周围的几个芯片值。 因此、我在电路中将 R4 340K 欧姆电阻器切换到200K 欧姆电阻器、我还为 C6切换了330uF 电容器、为 L1切换了3.3uH 电感器。  

然后、我对其进行了测试、以确定 您的 TPS61030 IC 芯片仅在给定或超过3.7V 时产生我需要的放大器。 但我需要它在输入电压低至3V 时产生高达1.3安培的电流、就像我输入到您的在线电路仿真器中一样。 出现什么问题、如何解决? 我希望我可以替换某些芯片的值、而不是在我的新 PCB 上重新制作原理图。 解决这个问题后、我将能够在 USU 完成我的高级设计项目、并开始制造我的产品;因此、我可以从你们那里批量购买各种器件。 感谢您的支持! 如果您有任何疑问、请给我打电话或给我发送电子邮件。

最棒的

Kai Gull

kaigull@sbcglobal.net

(630)740-9189

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kai:

    只需告诉您、支持此器件的工程师将很快做出响应。 只需注意、他们处于不同的时区、目前他们在周末。

    谢谢、
    应用工程学 Yohao Xi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    太棒了。 我期待听到他们的声音! 感谢您能很快回来。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kai:

    您可以共享您的布局吗? 我可以检查问题是否不是由布局引起的。

    您提到、当 VIN 低于3.7V 时、器件无法支持1.3A。 那么、如果 VIN=3.6V 且 IOUT=1.3a、会发生什么情况。 您能否测量输入、SW 和输出的波形?

    我建议使用6.8uH 电感器来降低电流纹波。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的李嘉柏:

    您是指 PCB 原理图布局吗? 我的问题应附有三张图片、第一张图片是我的电源升压器电路的 PCB 原理图布局。 最后一张图片是您的网站基于第二张图片输入的模拟电路。 还请注意、我随后解释说、我更改了一些芯片的值、并围绕功率放大器原理图进行了更改、从而给出了我将与您分享的结果。  

    是的、当直流电压 Vin 从5Ah 4.2V (已充电)到3V (无电)锂离子电池变为低于3.7V 时、似乎很难为 Vout 提供足够的电流来运行系统。 我的系统需要1.2至1.25A 才能完全正常工作。  

    理想情况下、我想知道我需要更改哪些芯片值来使功率增强器 IC 芯片能够产生足够的电流来为我的系统供电。 这有道理吗?

    --

    Kai  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kai:

    第一张图片是原理图、而不是 PCB 布局。 我在原理图中没有看到问题、所以我想检查 PCB 布局。 本应用手册介绍了如何实现良好的布局"www.ti.com/.../slva773.pdf"

    该器件应支持来自3V 输入的此电流。 因此、我不知道您的电路中会发生什么情况。 这就是我需要 VIN、SW、VOUT 波形来调试电路的原因。 以下是有关调试升压转换器的博客:e2e.ti.com/.../tips-in-debugging-a-boost-converter"。 我只能在找出根本原因后才提出正确的建议。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    VIN (黄色)和 Vout (紫色)波形:

    由于某种原因、功率升压器输出5.416 V 直流电、而它只输出5.175直流电、这是奇怪的。
    下面是 SW 波形:
    布局是由一位具有50多年经验的专家创建的。 我是一名学生、我的工作是设计原理图、他根据原理图创建 PCB 文件并设计布局、因此我确信布局是正确的。 我没有布局文件、但我可以问他、如果你真的认为这是问题的话。  
    最好
    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    今天我进入实验室、在显微镜下查看了 TPS61030芯片、看起来有些连接可能没有完全正确焊接。 这可能是问题吗? 电源升压器仍然只能在焊接的部分连接下工作、但因此不会产生超过1安培的电流?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kai:
    开关波形不正确。 您可以在我的博客"e2e.ti.com/.../tips-in-debugging-a-boost-converter"中找到 SW 波形的外观

    您是否可以尝试检查其他两个板中的行为?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我将在本周部件送达时组装另一个板。  

    此外、我想再次向您确认、电源升压器可在3V 至5.2V 电压下支持1.3A 电流

    在我看来、我需要的输入电流大小取决于输出电压与输入电压之比。

    从长远来看、升压转换器是具有一定损耗的恒定功率器件:要获得1.3A @ 5V 输出(6.5W)、理想的升压转换器需要1.76A @ 3.7V 输入(也需要6.5W)。 不过、没有转换器可实现100%的效率、并且在90%的效率下、您需要1.95A @ 3.7V 的输入(6.5W + 650mW 损耗)。

    如果您将输入电压降至3.3V、则电流必须上升至大约2.2A。 对吧?  

    短期而言、升压转换器是恒流器件、其长期输入和输出电流由 PWM 进行斩波、PWM 占空比基于输入电压与输出电压之比。 5.2V/3.7V=1.4、因此理想升压转换器的占空比为1.4:1或58%至42%。 1.3A 长期平均输出电流实际上是在42%的占空比下由1.3/0.42=3.1A 突发进行串联。 输入电流也被占空比58%或1.8A 斩波3.1A。 不过、这是一个理想的比率、考虑到90%的效率、可将输入电流提高到大约1.95A 和1.95A/0.58=3.4A。

    如果我们将输入电压降至3.3V、该比率将变为5.2/3.3=1.57、因此理想转换器的占空比将为61%至39%。 1.3A 输出电流将在39%的占空比下变为1.3/0.39=3.33A 的斩波、在61%的占空比下输入电流将变为3.33A 的斩波、即2A。 通过调节90%的效率、可获得高达2.2A 的平均输入电流、或在61%占空比下斩波3.6A。

    不过、即使是这些也只是一个升压周期内发生的情况的近似值。 瞬时电流在输入阶段上升并在输出阶段衰减、瞬时最大值和最小值取决于电感器和占空比。 TPS61030似乎保持在变化率接近线性的区域、但最大瞬时电流仍比最小值高几百毫安。

    上面计算的3.4A 和3.6A 平均值与 TPS61030的4A 绝对最大开关电流相差仅几百毫安、因此问题可能是 瞬时峰值达到4A 限值。 这是不正确的吗? 我希望我错了、您说得对、因为这会使事情变得容易得多。 组装另一个电路板只需要花费金钱和时间、因为我是一名机械工程学生、这是本周的决赛。 因此、在组装另一个电路板之前、很高兴知道我的原理图是完全正确的。 请告诉我您的想法。 非常感谢您的耐心!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kail、

    该器件可通过3V 输入支持5.2V 1.3A。
    由于器件限制其输入峰值电流、输出电流确实随输入电压变化。 有关计算、请参阅此应用手册。 "www.ti.com/.../slva372c.pdf"。
    我不明白您如何获得39%或42%的计算结果。

    我建议您申请或购买 EVM 表格 TI.com 以供参考。

    我在升压转换器原理图中找不到问题。 一个问题是 LED 电路的 Q1。 它看起来很奇怪。 我不确定它是否正确。

    在制造项目之前、通常需要在多个电路板中验证解决方案。 因此、我不明白为什么您只有一个板。

    您提到 IC 的连接不完全正确。 请尝试重新焊接 IC。

    另请分享布局图。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    李嘉柏

    好的、这是很好的了解。 谢谢!  

    看起来 EVM 套件不可用...  http://www.ti.com/tool/tps61030evm-208 

    我从 Adafruit https://learn.adafruit.com/adafruit-powerboost-1000-basic/downloads 获得了 Q1 LED 电路的原理图 

    所有器件几乎都在这里焊接并组装另一个电路板! 听起来您说过、这次组装电路板时、我应该使用原始原理图中显示的确切芯片值吗?  或者 、我应该使用 一 个200 kΩ 电阻器代替 R4、使用一个220 μ F 电容器代替 C6? 还是其他建议?

    我想知道芯片的值、因为我的原始原理图反映了 Adafruit 功率升压500 basic、它只提供500mA https://learn.adafruit.com/adafruit-powerboost/downloads 电流 

    这就是为什么我想知道使用 Adafruit 功率升压 1000基本原理图是否是一个更好的选择、因为它打算提供1000mA 的电流、这更接近我的电路所需的电流。  两个 Adafruit kΩ 图之间的唯一区别是一个200 μ F 电阻器和两个100 μ F 并联电容器、因此是220 μ F 电容器。  https://learn.adafruit.com/adafruit-powerboost-1000-basic/downloads

    希望这能消除我对芯片价值的担忧。  

    下面也是您要求的电路布局视图。 这是从 PCB 的底部查看它。 这是您要查找的布局图吗?

    再次感谢您的帮助!

    此致、

    Kai Gull

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    李嘉柏

    好的、这是很好的了解。 谢谢!  

    看起来 EVM 套件不可用...  http://www.ti.com/tool/tps61030evm-208 

    我从 Adafruit https://learn.adafruit.com/adafruit-powerboost-1000-basic/downloads 获得了 Q1 LED 电路的原理图 

    所有器件几乎都在这里焊接并组装另一个电路板! 听起来您说过、这次组装电路板时、我应该使用原始原理图中显示的确切芯片值吗?  或者 、我应该使用 一 个200 kΩ 电阻器代替 R4、使用一个220 μ F 电容器代替 C6? 还是其他建议?

    我想知道芯片的值、因为我的原始原理图反映了 Adafruit 功率升压500 basic、它只提供500mA https://learn.adafruit.com/adafruit-powerboost/downloads 电流 

    这就是为什么我想知道使用 Adafruit 功率升压 1000基本原理图是否是一个更好的选择、因为它打算提供1000mA 的电流、这更接近我的电路所需的电流。  两个 Adafruit kΩ 图之间的唯一区别是一个200 μ F 电阻器和两个100 μ F 电容器并联、因此是220 μ F 电容器。  https://learn.adafruit.com/adafruit-powerboost-1000-basic/downloads

    希望这能消除我对芯片价值的担忧。  

    下面也是您要求的电路布局视图。 这是从 PCB 的底部查看它。 这是您要查找的布局图吗?

    再次感谢您的帮助!

    此致、

    Kai Gull

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    李嘉柏

    好的、这是很好的了解。 谢谢!

    看起来 EVM 套件不可用... www.ti.com/.../tps61030evm-208

    我从 Adafruit learn.adafruit.com/.../downloads 获得了 Q1 LED 电路的原理图

    所有器件几乎都在这里焊接并组装另一个电路板! 听起来您说过、这次组装电路板时、我应该使用原始原理图中显示的确切芯片值吗? 或者、我应该使用一个200 kΩ 电阻器代替 R4、使用一个220 μ F 电容器代替 C6? 还是其他建议?

    我想知道芯片的值、因为我的原始原理图反映了 Adafruit 功率升压500 basic、它只提供500mA learn.adafruit.com/.../downloads 电流

    这就是为什么我想知道使用 Adafruit 功率升压1000基本原理图是否是一个更好的选择、因为它打算提供1000mA 的电流、这更接近我的电路所需的电流。 两个 Adafruit kΩ 图之间的唯一区别是一个200 μ F 电阻器和两个100 μ F 电容器并联、因此是220 μ F 电容器。 learn.adafruit.com/.../downloads

    希望这能消除我对芯片价值的担忧。

    下面也是您要求的电路布局视图。 这是从 PCB 的底部查看它。 这是您要查找的布局图吗?

    再次感谢您的帮助!

    此致、

    Kai Gull
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很抱歉、有三个完全相同的回复! 您的网络视点出现故障!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kai:
    您可以应用 TPS61030EVM-029、该器件采用 QFN 封装、封装与系统板中的封装相同。

    链路中的 Q1电路与原理图中的电路不同。
    您可以像在原理图中那样使用这些组件。 您能否分享6.8uH 电感器和100uF C6的器件型号?
    将 R4更改为200K 无助于解决该问题。 对于 C6、如果电容器的规格与 EVM 中使用的规格接近、则无需将其更改为220uF。

    是的、图像就是我要查找的图像。 我认为引脚5~7应该直接连接到散热焊盘。 但这可能不是您观察到的行为的根本原因。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、下面是您可能感兴趣查看的所有芯片:

    Q1 = MMUN2133LT1G = www.digikey.com/.../2705149

    6.8 μ H 电感器= VLS5045EX-6R8M = www.digikey.com/.../en

    100uF 电容器 C6 = TPSB107M006R0250 = www.digikey.com/.../1888189

    220 μ F 电容器 C6替代品= TLJT227M006R2000 = www.digikey.com/.../2197011

    R4 200K 电阻器= RC0402JR-07200KL = www.digikey.com/.../729387

    Q1的原理图与我的原理图略有不同、其中箭头应从3变为1、而不是从2变为1。 我实际上没有注意到,直到你刚才指出它,谢谢你! 我想知道、即使箭头在原理图中显示了不同的方向、但实际上 MMUN2133LT1G (与它们使用的芯片相同)是否以正确的方式工作、因为只有一种方法可以将其安装在电路板上。 你怎么看?

    芯片将于明天晚上到达、因此周五早上我将焊接另一个具有反映原始原理图的芯片值的电路板。 再次感谢这里的一切!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kai:

    电感器良好。
    220uF 的 ESR 太大、为2 Ω、因此无法使用。
    100uF 的 ESR 也不小、请并联两个。 通常、我建议使用50m 级 ESR。

    我不完全理解您对 Q1电路的意义。 但我建议您复制 Adafruit 中的电路。 我不确定电流电路能否正常工作。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kai:
    我没有听到您的反馈,我认为您能够解决您的问题。 如果没有、只需在下面发布回复即可。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的李嘉柏:

    很抱歉耽误你的回答! 圣诞节假期、校园实验室关闭、因此我不得不购买所有工具、并在家里设置实验室。 我会告诉您它何时工作(:

    因此、要确认您的说明:

    1. 您说过、我应该找到 ESR 为50m Ω、而不是250m Ω 的100uF 电容器? 此外、我应该将其中的两个并联放置、以提供200uF 的总电容?  
      1. 您是否建议并联两个电容器?  https://www.digikey.com/product-detail/en/avx-corporation/TCJY107M016R0050/478-9490-1-ND/5001702
      2. 我可以改用这种220 μ F 的单板、节省每块电路板的成本超过1美元吗?  https://www.digikey.com/product-detail/en/avx-corporation/TCJY227M006R0050/478-9503-1-ND/5001715
      3. 或者、您知道可以向我推荐的电容器吗?

    2. 对于 Q1电路、我澄清了您注意到我的 Q1晶体管与 Adafruit 原理图相比是向后的、如下所示。 这是您的意思吗?  
      1. 我的原理图                 和 Adafruit 的原理图  
      2. 您是说我应该用完全不同的方式设计该部分原理图、还是只需按照 Adafruit 的方式进行更正?
    3. 我能够使用原始原理图中的原始芯片值再次焊接 PCB、如下所示、以仔细检查是否存在焊接问题。
      1. 结果与之前完全相同、这意味着当电压降至4V 以下时、无法为整个系统供电;因此这不是焊接问题。 我要再次澄清的是、将电容器更改为220uF、ESR 为2 Ω(https://www.digikey.com/product-detail/en/avx-corporation/TLJT227M006R2000/478-5989-1-ND/2197011)确实允许系统在3.7V 以上(优于4V)的电压下完全运行

    您似乎告诉我、问题是电容器中的电阻过大?如果您对此有把握、我将使用更正后的封装重新制造 PCB、以适应新电容器、并更正 Q1电路。 你怎么看?  

    最棒的

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kai:
    您可以为 C6使用一个220uF 电容器。
    2.您应遵循 Adafruit 中的电路。
    2 Ω ESR 可用于稳定的应用。 但您会在负载瞬态条件下观察到大纹波。 我仍然建议使用50mOHM~100mOHM ESR 电容器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    现在焊接了两次的原始电路、 行为完全相同、这意味着它在3V 时无法支持1.3A 电流。电压必须在4V 或以上才能支持1.3A 电流。因此、我不知道您所说的" 2 Ω ESR 可能适用于稳定的应用。"

    电路无法支持低至3V 的1.3A、原因是 C6电容器的 ESR 为2 Ω、而不是50~100 Ω? 现在、我将订购该电容器以在我的电路中进行测试、发货日期为两天。  

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kai:
    好的、我误解了您的意思。

    请更改电容器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在您提到下面有关 PCB 布局的内容之前:

    那么、您说的引脚5到7应该连接到散热焊盘吗? 下面显示了 IC 芯片数据表上的引脚5至7。

    当数据表未显示直接连接散热焊盘的引脚时、如下所示。 我很困惑、请您澄清一下。

    另请注意之前的原始主题、您为什么改变了对 C6电容器的想法? 最初、您说我的原理图看起来不错、只有一个100 uF 电容器、但现在您改变了主意、说我需要两个100 uF 并联电容器或一个220uF 电容器。 为什么您在开始时没有提到这一点?  

    有没有办法可以通过电话与您或专门从事此 IC 芯片的其他工程师进行交流?

    Kai  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kai:
    我不确定您是否知道 TPS61030有两种封装:PWP 和 RSA。 您共享的第一个图像是 PWP、布局图像是 RSA 封装。 两种封装的引脚定义不同。

    C6的电容100uF 或220uF 不应是您根据我的经验观察到的行为的根本原因。 因此、我一开始没有提到输出电容器。 我从事开关电源工作已超过20年。
    由于数据表建议使用220uF 电容器、我建议使用220uF 电容器以避免任何混淆。 我很抱歉一开始就没有说明。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kai:
    修改后是否有更新?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    更换 C6电容器后、在4.2V 输入电压应为5.175时、电压显示为3.5V 输出。 然后、我移除了 Q1晶体管、这对电压无效。 我仍在尝试诊断现在发生这种情况的原因。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kail、
    请勿在器件启动完成之前添加大型负载。 请告诉我是否有进一步的发现。