This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28056EVM-296:使用 UCC256302 DC88V 输入时的组合问题

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28056EVM-296, UCC28056

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/747328/ucc28056evm-296-combination-problem-with-use-of-ucc256302-dc88v-input

器件型号:UCC28056EVM-296
主题中讨论的其他器件:UCC28056

您好、Ben -San、

以下是您支持的 DC88V 输入的新问题。

我认为需要对 EVM 进行更多更改。

我将等待您的再次光临。

输入电流波形问题将在随附的 PDF 中写入。

e2e.ti.com/.../UCC28056_2600_UCC256302-problem-more.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Doi-San、您好!

    由于 ZCD/CS 分压器上的阻抗分压器、可能会导致线路电流下降。 请为 R5的原始值和新值绘制 ZCD/CS 和漏极电压图。 此外、请分享原理图以了解什么是 R5。
    我是否可以询问是什么驱动了电流感应电阻器的这种变化?(我假设 R5是电流感应)。

    此致、
    区域
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sonal - San:

    您是否正在查看 UCC28056EVM-296 CCT?

    R5连接到 MOSFET 漏极和升压二极管的阳极。

    您是否还有其他可选的更换部件、以便在 DC88V 输入下获得良好的结果?

    DC88V 等于 AC62V。   对于 UCC28056EVM-296而言非常困难。

    我想获得更多具体建议、如"将 Rxxx 更改为 yyyohms"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sonal - San:

    我客户的尝试与此相对应、

    e2e.ti.com/.../742956

    2018年11月2日上午5:12

    回覆 Hiroshi Doi 时:

    大家好、Doi-San、

    改变 MOSFET 漏极和 ZCD/CS 引脚之间电阻器链的分压比将调整启动阈值。

    此致、
    本·洛夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Doi-San、

    您可能需要调整 C10或 C11以考虑电阻器串的变化。 检查 ZCD/CS 引脚上的电压、并将 ZCD/CS 引脚波形与通过 R5、R6、R7和 R8形成的电阻分压器分压比进行分压的 MOSFET 漏极电压进行比较。 为了便于参考、请查看 UCC28056数据表第36页上显示的 ZCD/CS 引脚波形:www.ti.com/.../ucc28056.pdf。 如需参考、请查看数据表中公式64之后的文本。 本节讨论电容为何会影响 ZCD/CS 波形。

    此致、
    本·洛夫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ben -San、

    它们没有差分探头。 它们无法看到、因为没有100:1探头。

    因此它们无法看到引脚。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Doi-San、

    您是否有额定电压为400V 左右的单端探头? 这也可以使用。

    此致、
    本·洛夫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ben -San、
    它们具有100:1证明、但超过20pF。
    无法查看 ZCD/CS 引脚波形。
    (当然,我有差分探头,但它不是出租的)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Doi-San、

    他们是否能够使用100:1探针测量漏源电压、并使用低电容探针查看 ZCD/CS 引脚?

    此致、
    本·洛夫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ben -San、

    它们具有100:1探针、但遗憾的是、它们的 eep 100:1探针超过20pF。

    因此它们无法查看 ZCD/CS 引脚。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Doi-San、

    让我们尝试计算。 让您的客户为相应的欠压点设置 ZCD/CS 分压器。 根据该电阻分压器分压比、电容分压器的分压比应相同。 使用 UCC28056数据表中的等式56重新计算 ZCD/CS 引脚的底部电容器。

    此致、
    本·洛夫