This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24610EVM:不再对电池充电

Guru**** 2391415 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24610EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/750673/bq24610evm-will-no-longer-charge-batteries

器件型号:BQ24610EVM

我使用的评估板连接到18V 电源、AC 电源、VBAT BMS 的4S 电池、12W 负载的 VSYS 以及连接到 TS 的1.6V 电源。

最初、负载将在连接了交流电或电池的情况下运行、而在连接了两个电池的情况下、电池将在负载运行时充电。

现在、虽然负载在连接了交流电或电池的情况下运行、但如果二者都连接、电池将不再充电。 STAT 1指示灯亮起、但没有电流流入电池。

已在没有交流电电池的情况下测试几个引脚:

VCC 18.01 V
PG 0.042V
REGN 5.991 V
STAT1 1.799 V
STAT2 1.747 V
CHGEN 3.304 V
ACDRV 12.97伏
BATTDRV 18.01 V

在交流和电池上、唯一的区别是 STAT1 = 0.32V

我没有对板做任何修改、但当我要连接电池组时、引线接触到板、并触发了它。 不确定接触的是什么、我认为它是 VBAT。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Christoper、

    如果 STAT1为低电平、则充电器会认为它正在充电。 FB 上的电压是多少? SRP 和 SRN 上的电压是多少(即充电电流感应电阻器)? SRN 引脚可能因火花而损坏。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Jeff:

    交流电源上的 VFB 为0.0085V、电池上为1.386V (带和不带交流电源)。
    在所有配置中、SRP 和 SRN 上的电压均为0V。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨、Chris、

    您提到过、使用和不使用交流电时、电池上的电压为1.386V。 此测量是否使用连接到电路板的电池? 您连接的电池的电压是多少?

    您是否在启动期间获取了充电器的任何波形?


    此致、
    Joel H
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joel、

    是的、这是我在连接电池的情况下测量的 VFB。 无论是否有交流电源都是如此(交流电源电压为18V)。 我正在连接4S 锂离子电池(标称值为14.8V)。

    我尚未查看波形、我将查看它。

    需要一段时间:我连接了另一个 bq24610evm、现在它有自己的问题。

    此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨、Chris、

    听起来好像没有检测到输入。 您提到的 ACDRV 电压听起来不正确。

    正如 Jeff 之前提到的、该董事会可能在最初的触发事件中受损。

    您是否试用过新的 BQ24610EVM?


    此致、
    Joel H
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    已换用新主板。 以下是运行/充电时的测量:

    VCC

    17.80伏
    PG 0.043V
    REGN 5.992V
    STAT1 0.033V
    STAT2 2.067V
    VFB 1.525V
    CHGEN 3.302V
    ACDRV 12.45伏
    BATTDRV 17.78伏
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    因此、您仍然看不到在应用电池和输入的情况下进行充电、对吧?

    您能否在启动时(VCC 出现时触发)提供以下波形。
    VCC
    ACDRV
    VBAT
    IBAT (流入/流出电池的电流)或 PH 节点。


    此致、
    Joel H
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Chris:

    我们没有听到您的反馈。 我们假设您能够解决您的问题。 如果不是、只需在下面发布回复或在该线程由于超时而锁定时创建新线程。