This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 用于手机充电的射频能量收集

Guru**** 2826195 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25570, BQ25505

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/747261/rf-energy-harvesting-for-mobile-phone-charging

主题中讨论的其他器件:BQ25570BQ25505

尊敬的 TI:

我们有一个射频/直流转换电路、可提供介于(2V 至10V)之间的电压输出。 射频信号始终可用、因此可提供恒定的直流输出。

我们希望使用此直流输出为手机充电。 尽管从射频到直流电路的电压似乎足够、但电流非常低(微安)。

感谢您推荐 TI 提供的任何 IC 或解决方案、这些 IC 或解决方案可为移动充电提供帮助。 我遇到了几个 IC、但不确定哪一个最适合。 以下规格可能会有所帮助:

射频信号频率:70MHz

射频信号的功率级别:-5dBm 至5dBm

直流电压输出:2V 至10V

电流输出:1uA

感谢您对此的反馈。

非常感谢。

此致、

Manee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Manee、

    理想情况下、您需要一个具有极低静态电流(nA 范围)、可在低至2V 的电压下工作的降压/升压充电器。 最接近的时基故障是仅基于升压的 BQ25505和 BQ25570系列、该系列只能在低于5.0V 的电压下升压至5.5V。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    感谢你的答复。 我来看看 BQ25570。 它具有1.8V 的降压转换器输出和电池充电输出。 我可以使用哪种方法为手机充电? 此输出应提供多少电流? 如何增加1.8V 输出以实现更高的电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Manee、

    由于电池输出具有欠压保护功能、因此电池应由 BAT 输出充电。 但是、如果您的电池具有包括欠压保护功能的内部保护器、则电池充电的输出无关紧要。 有些人将 VSTOR 的升压充电器输出设置为4.5V 或稍高一些、然后使用设置为4.2V 的降压转换器输出为其电池充电。 降压转换器提供软启动功能、当输入源无法提供高功率或电池放电时、该功能可能很有用。 您可以使用 VOUT_SET 电阻器对降压转换器输出电压进行重新编程。 降压转换器的最大输出为93mA、但仅当 VSTOR 电压至少比输出高300mV 时。 您可以使用下面的 Excel 电子表格来调整电阻器的大小。

    www.ti.com/.../sluc484

    在更改 EVM 电阻器之前、请阅读数据表第10.1节。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    感谢你的答复。 注意将进一步研究这一点、并尝试在 VBAT 和 VOUT 上为手机充电、看看哪一个最有效。 但是、电流93mA 似乎很低。 我是否可以通过此 IC 获得更高的电流以获得更好的充电速率? 或者、根据我们的情况、您是否对其他 IC 有任何可能有助于进行移动充电的建议?  

    我将获取 BQ25570 EVM 并进行试用、因为它似乎最适合我们的情况。 感谢您的反馈。

    谢谢你。

    此致、

    Manee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Jeff:

    在 BQ25570 EVM 上、要对降压转换器输出电压进行重新编程、我应该更改 VOUT_SET 电阻器、对吧? 意味着我应该去焊 EVM 上的现有电阻器并将其更换?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeff、

    VSTOR 和 VBAT 电压未上升、尽管我的输入为3.4V、但在 VIN 处测得的输入电压仍保持在0.33V。 有什么想法吗?

    在此之前、它工作正常

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Manshee、

    如果面板上的输出为3.4V、但升压充电器输入为0.33V、则您将折叠面板。 您从太阳能电池板上拉出了多少电流? 它的 VOC 和 ISC 是什么? 您是否使用齐纳钳位将高达10V 的面板钳位到不超过5V 的输出?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jeff、

    我使用射频/直流板作为输入。 n 此电路板的输出为3.4V。 我还尝试使用直流电源提供1V 输入电压。 输入电压测量值为1V。 但是 VSTOR 和 VBAT 仍为0V。
    有什么想法或建议?

    感谢您的反馈。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jeff、

    我在发生这种情况之前做的最后一件事是尝试在 VBAT 上为3.7V 锂电池充电。 在 Vbat 测得的电压为3.7V。 输入电压为0.33V。 电池取出后、Vbat 和 Vstor 保持为0V。

    感谢您的反馈。 谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jeff、

    有什么建议吗? 我卡在这里
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Manee、

    如果在 VIN_DC < VBAT_OV 设置<5V 时施加电源电压、并且 VSTOR 最终不会上升到 VBAT_OV、则 IC 可能会损坏。 如果您使用欧姆计测量 VIN_DC 到接地、VSTOR 到接地和 VBAT 到接地之间的电阻、您会得到什么电阻? VSTOR 上的外部电阻负载是多少?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeff、

    VBAT OV 的默认设置是什么?

    将很快得到电阻值

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    在电源输入电压为4.2V 的情况下、VSTOR 仍不上升。 它在 VSTOR 和 VBAT 上都保持为0V。

    VIN DC 上的电阻:22欧姆

    VSTOR 上的电阻:0.4欧姆

    VBAT 上的电阻:632欧姆

    确认 IC 已损坏? 是否有什么问题? 我所做的就是将一个部分充电的锂电池连接到 VBAT、这就是发生的。 有什么想法、哪里出了问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Jeff:

    在电源输入电压为4.2V 的情况下、VSTOR 仍不上升。 它在 VSTOR 和 VBAT 上都保持为0V。

    VIN DC 上的电阻:22欧姆

    VSTOR 上的电阻:0.4欧姆

    VBAT 上的电阻:632欧姆

    确认 IC 已损坏? 是否有什么问题? 我所做的就是将一个部分充电的锂电池连接到 VBAT、这就是发生的。 有什么想法、哪里出了问题?

    感谢您的反馈。

    此致、
    Manee
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Manee、

    您是否能够确认充电器已损坏?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Manee、

    我一段时间没有听到你的声音。 您仍有问题吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    新年快乐!

    是的、确认充电器有故障、我们刚刚购买了 BQ25570 EVM 的新器件并开始测试。

    我们发现 VSTOR VOUT 上的电流很低、可为负载充电。 是否有任何方法可以增加负载电流输出以实现更快的充电速率?

    等待您的反馈。

    谢谢你。

    此致、

    Manee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Manee、

    遗憾的是、无法提高升压或降压转换器的输出电流能力。 您可以将2个 BQ25570的 VSTOR 输出并联。 这是可能的吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    注意到。 到目前为止、我们只有一个 BQ25570单元。 如果我们并联另一个 BQ25570、我们可以期望多大的电流?

    是否有其他 TI IC 或芯片可提升电流输出并可与我的设计集成?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Manee、

    BQ25570使用低阻抗源(不是太阳能电池板)运行、在 DCM 模式下峰值输出电流限制为200mA、最大输入电流约为100mA。  因此、使用效率= Pout/Pin =(VBAT_OV*IOUT)/(VIN_DC*100mA)的功率平衡、您可以估算每个 BQ25570的最大 IOUT。  您可以使用数据表效率曲线中最接近您的应用的效率值。      由于 MPP 跟踪导致的开/关开关操作、因此很难估算从太阳能电池板等低阻抗源为 BQ25570供电时的最大电流。

    我假设您需要 BQ25570、因为输入源阻抗很高、 并且低于所需的输出电压。   如果是、则需要 具有 MPP 功能的升压 IC。  BQ255xx 系列是唯一一款具有集成 MPP 的升压转换器充电器。  其峰值输入电流固定为每个开关脉冲200mA。