This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2670:是否存在与 quot;Input & quot;用于启动的端子电压相关的任何上升速度限制?

Guru**** 2381440 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2670
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/744386/lm2670-is-there-any-rising-speed-limitation-of-input-terminal-voltage-for-starting-up

器件型号:LM2670

 大家好、

 我们的一位客户正在评估 LM2670、以实现24V 到5V 的直流/直流电源转换、如随附的 Webench 报告所示。

 在评估中、LM2670  在"输入"端子 从0V 至5V 上电时很少启动。

 启动时"输入"端子电压是否存在任何上升速度限制?  例如、上升时间必须快于1V/ms 或必须慢 于1V/us。

  非常感谢您的答复。

 此致、

 Kazuya Nakai。  

/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/196/WebenchReportsServlet_2800_im2670_5F00_Vin24V_5F00_Vo5V_5F00_Io3A_2900_.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kazuya-San、

    我已将您的查询转发给产品专家。

    此致、
    Tim
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否说过、当您将输入电压从0V 斜升至5V 时、您在 SW 节点上根本看不到任何开关?
    输入为5V 时、器件将处于压降状态、因此您不会看到完整的5V 输出电压。
    执行测试时、您有什么负载? 什么类型的负载?
    我不知道在某些压摆率下启动会有什么问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Frank、Tim、
    非常感谢您的回复。

    弗兰克、
    是的、我是说客户发现 LM2670"Switch_output"终端开关很少在"输入"终端从0V 至5V 上电时启动。 我将获得您的问题的答案。

    谢谢、此致、
    Kazuya Nakai。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Frank、

    我从客户那里获得了如下新信息。

    其 LM2670的输入电压为24V、输出为5V。
    2. LM2670启动时的负载电流约为200mA,负载为 IC。
    3. LM2670的"SWITCH_OUTP"端子在"输入"端子上电时不进行切换而会打开。
    因此、"Switch_output"端子电压几乎与"input"端子1相同。

    我可以向您提出几个问题吗?

    问题1. LM2670开始工作的电源电压("输入"端子电压)是多少?
    问题2. 从"输入"端子电压下降至0V 到"输入"端子电压上升是否存在任何间隔限制
    以实现正确运行?

    感谢您的帮助和致以诚挚的问候、
    Kazuya Nakai。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    该器件将在大约3.6V 的输入电压下开始切换。
    我不知道输入电压有任何压摆率限制。
    但是、如果客户告诉我们他们看到的压摆率范围是多少、我们
    可能会告诉他们、我们是否认为正常。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    由于不活动、我将关闭此线程。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Frank、

    很抱歉我的回答很晚。
    我要求我的客户获取上电输入电压的波形、我正在等待它。
    那么、您能否等待关闭此主题?
    我将在得到该波形后立即向您发送该波形。 那么、您能给我提供您的意见吗?

    谢谢、此致、
    Kazuya Nakai。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kazuya Nakai、

    您向客户询问波形已经有一段时间了、我们正在尝试清理我们的队列。 由于我们大多数人都是因为西部新年而外出、请打开新话题、确保及时得到响应。

    此致、Robert
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Robert、
    很抱歉我迟到了。 我看到当我从客户那里得到一个波形时、我将打开新的线程。

    谢谢、此致、
    Kazuya Nakai。