This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP8860-Q1:灌电流功能

Guru**** 2595350 points
Other Parts Discussed in Thread: LP8860-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/748600/lp8860-q1-current-sink-function

器件型号:LP8860-Q1

你(们)好

我的客户有疑问。

在不使用 LP 8860-Q1的升压功能的情况下、能否仅使用灌电流功能?

简单配置如附件所示。

e2e.ti.com/.../LP8860_5F00_1.pdf

最恰当的考虑

T Kishi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我们尚未看到任何客户使用该器件。 我是否可以询问他们的应用是什么? 为什么他们需要如此多的 RGB LED 灯串? 典型应用用于白光 LED 的背光照明。
    我认为、如果连接正常、以确保没有触发不必要的故障、则连接应该正常。 例如、对于没有升压功能的器件#2和#3、将 VSENSE_P 和 VSENSE_N 连接在一起。 将 FB 连接到器件#1的升压输出。
    除此之外、还需要考虑热性能。 对于器件#2和#3、自适应余量控制将处于非活动状态。 则灌电流上的压降将很高。 确保热性能在限制范围内。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shirley、

    这几乎是我要询问的应用程序。 我想在不使用任何升压电源的情况下使用一个 LP8860-Q1:

    该应用仅使用精密电流阱(0至<65mA)和固定(~12VDC)电源来控制一组 LED (4个灯串、每个灯串3个二极管)。

    无外部 PWM、仅 SPI 或 I2C。

    如果我的电路不包含所有升压拓扑部件、我需要做什么来运行 LP8860?

    *在 Vdd 时提供12VDC

    *将 VSENSE_P 连接到 VSENSE_N

    *将 FB 连接到+12V??

    我可以不使用 C2x 和 Ccpump 吗?

    Isense 和 Isense_GND 如何?

    还有其他需要担心的问题吗?

    最初、您建议我使用 LP8860-Q1EVM 评估板测试这一切、这是什么?

    谢谢!

    Dave

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Dave、

    下面是在不使用升压功能的情况下使用 LP8860的一些方面。 我们没有以这种方式使用该器件、因此我们不确定它是否可行。

    *在 Vdd 时提供12VDC

    *将 VSENSE_P 连接到 VSENSE_N

    *将 FB 连接到+12V??
    我认为应该可以。

    我可以不使用 C2x 和 Ccpump 吗?
    请务必禁用电荷泵。

    Isense 和 Isense_GND 如何?
    将 ISENSE 接地。

    还有其他需要担心的问题吗?
    确保禁用升压的所有故障检测、或确保无法触发故障。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Shirley!

    为了确保我正确理解、

    Isense 和 Isense_GND 如何?
    将 ISENSE 接地。

    是否将 Isense 和 Isense_GND 引脚连接到电源/模拟接地?

    我可以不使用 C2x 和 Ccpump 吗?
    请务必禁用电荷泵。

    是否错过了启用/禁用引脚、或者是否通过 SPI/I2C 禁用?

    确保禁用升压的所有故障检测、或确保无法触发故障。

    类似地、通过 SPI/I2C、还是通过硬件禁用?

    Dave

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Dave、

    请禁用电荷泵、其他故障检测、并通过 SPI/I2C 禁用升压自适应模式。