This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54340:EMI 滤波器

Guru**** 2595770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/750362/tps54340-emi-filter

器件型号:TPS54340

转换器规格。 是:

VIN = 12V

Vout = 5V

频率选择= 500kHz

计算值的影响

CF = 33uF

CD= 47uF

LF = 10 μ H

请检查我们选择的滤波器的值是否正常。

CF = 47uF

CD= 47uF

LF = 10 μ H

在 SW 引脚中也会出现一些振荡  

查找附加的图像  

邮箱 ID:naldesign1@nipponaudio.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mohit、

    我在此复制了产品专家。

    转换器的陶瓷输入电容是多少? 您可能可以附加原理图。 此外、对于振荡、您是否指的是 SW 节点过冲和振铃? 如果是、这是开关环路中的寄生电感与有效 SW 节点电容谐振的预期行为。

    此致、
    Tim
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Mohit、

    这个线程已经使用了一段时间。 如果您的问题尚未解决、请打开一个新的问题。

    此致、Robert