请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS54340 转换器规格。 是:
VIN = 12V
Vout = 5V
频率选择= 500kHz
计算值的影响
CF = 33uF
CD= 47uF
LF = 10 μ H
请检查我们选择的滤波器的值是否正常。
CF = 47uF
CD= 47uF
LF = 10 μ H
在 SW 引脚中也会出现一些振荡
查找附加的图像
邮箱 ID:naldesign1@nipponaudio.com