This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28056:了解 UCC28056保护功能

Guru**** 2595780 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28056

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/749767/ucc28056-ucc28056-protection-understanding

器件型号:UCC28056

您好!

我对 OCP 保护有一些疑问。

在数据表中、它描述了 OCP1和 OCP2。  

这两种保护都是信号周期保护、对吧? 这意味着、如果在一个周期内触发阈值、它将触发 OCP1或 OCP2。

OCP1和 OCP2之间的差异是、OCP1仅对该周期的 PWM 进行编程。 但 OCP2将导致1s 长时故障。 OCP2触发3次后、对吧?

我的问题是:

在数据表中、它显示"Ocp2比较器仅在存在严重故障时才起作用、例如输出电容器短路或旁路二极管短路"。 您能否帮助解释为什么在这些情况下会触发 OCP2? 详细的逻辑是什么?

根据我的理解、即使在这种情况下、也只会触发 OCP1、不会触发 OCP2。

2.在数据表中、它显示"在某些故障条件下、包括输出过载、由于复位电压较低、电感器电流可能会变得连续。"  

根据我的理解、复位电压(输出电压)需要很长时间才能使电感器电流降至0A。 为什么说它将进入连续模式?

继续回答最后一个问题、它说"在这种情况下、即使 Ocp1消隐时间很短也可能允许电感器电流继续上升。"  

根据我的理解、OCP1将关闭此 PWM 周期。 为什么电感器电流会继续上升?

4.我认为消隐时间只用于解决前沿电流尖峰。 OCP1也是逐周期保护。 它看起来不会永远触发 OCP2。 因此、看起来 OCP1就足够了、因此不需要 OCP2。 您能否帮助解释为什么 UCC28056中配置了 OCP2?

谢谢!

BR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您关注 UCC28056、请在下面找到我的评论:

    1. 正如您正确地说过的、OCP 故障会限制逐 周期电流。 当 ZCD 引脚电压超过0.75V 时触发 OCP2故障、当 ZCD 引脚电压超过0.5V 时触发 OCP1。 如果在稳压期间发生过流、OCP1将触发、UCC28056将限制峰值电感器电流、从而防止发生 OCP2事件。 如果在控制器导通事件发生时电流过大、则会发生 OCP2故障、例如、如果输出电容器短路、则会发生这种情况。
    2. 复位电压是电感器两端的电压、这是 输出电压接近输入电压时输入电压和输出电压之间的差异该复位电压非常低、不足以限制电感器电流。 这意味着该电流将保持上升以提供输出调节。 OCP1的450nsec 消隐时间可能不允许电感器电流下降到足以离开故障状态。 这就是我们需要第二阈值故障状态的原因、OCP2故障将触发长故障 、从而允许电感器电流在两个导通脉冲之间具有更长的时间下降至零。  

    我希望这能回答你的问题。

    此致、

    区域

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、区域、
    1.您会说"OCP2故障将在控制器启动事件发生时出现大电流时发生、例如、如果输出电容器短路、则会发生。"
    第一个问题:如果输出电容器短路、为什么会发生控制器导通事件?
    第二个问题:即使控制器开启事件、OCP1也应首先做出反应、因此不会触发 OCP2。 为什么会发生 OCP2故障?

    2、复位电压很低、关断时间应该更长、以便对电感电流进行退磁。 为什么您在我的问题中提到复位电压? 我认为他们之间没有任何关系。

    是否有其他工程师可以回答我的问题?

    BR
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我是 V.A、是该器件的架构师之一。 我将尝试回答您的原始问题、然后我们可以从此处开始:

    请记住、OCP1具有500ns 的消隐时间、OCP2具有50ns 的消隐时间。

    您能否在触发 OCP1之前点击触发 OCP2?
    是的! 这很有可能。 可能存在一些条件:

    在什么情况下?
    首先要考虑安全测试、例如引脚开路/短路测试条件。 如果升压二极管引脚短路或输出短路、许多客户将不接受 MOSFET 故障作为可接受的测试条件、即使 FMEA 要求不一定提出此要求。 在这些条件下、所需的性能是只有保险丝会失效、不会出现火灾和烟雾。  因此、OCP 响应为10倍有助于防止火灾。

    2. VIN >= VOUT 的异常情况,例如线路浪涌、极端输出过载情况(在这种情况下,VOUT 保持在高于整流电压1Vf 的水平

    在线路瞬变的情况下、突然增加会导致升压二极管和 CCM 条件正向导通、在某些情况下还会导致 PFC 电感器饱和。 导通期间的电流电平可能高于 OCP1和 OCP2阈值。  UCC28056不检测电感器电流、因此除非 MOSFET 导通、否则无法检测到相同的电感器电流。

    3.电感器饱和:
    在外壳/工作温度过高、持续过载的情况下、可能存在电感器饱和。 铁氧体饱和会导致电感下降至其标称值的10%。 因此、具有500ns 时间消隐时间延迟的单个 OCP 电平可能不足以保护 MOSFET。

    4.由于输入电压=输出电压/启动进入过载状态而产生的 CCM 累积

    一旦 PFC 输出电容器充电、输出电压与输入电压相同。 如果转换器尝试在过载条件下启动、则输出电压不会增加并保持接近 VIN。 现在、当 MOSFET 导通时、电感器上的电压为 Vin (t)。 当 MOSFET 关断时、电压为[Vout - Vin (t)]、仅为0.7V (升压二极管的 VF)。 因此、该周期的电流几乎是平坦的。 如果这种现象在5-10个开关周期内重复发生、则电感器中会积聚大量电流、可能会超过 OCP1和 OCP2阈值。 为了防止 MOSFET 在这些条件下运行、OCP2将在 OCP1之前触发、因为 OCP2消隐要小得多。

    在这些条件下、OCP2有助于 OCP1可能太晚而无法保护电源、

    希望这对您有所帮助。 如果您有疑问、请告诉我。