This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z80:外部电池平衡示例原理图问题

Guru**** 2595350 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z80

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/749863/bq40z80-external-cell-balancing-example-schematic-question

器件型号:BQ40Z80

尊敬的 TI 专家:

我的客户希望使用 BQ40z80设计一个7S 封装。 它们需要外部电池平衡功能、并在 BQ40z80技术参考中找到示例原理图、如下所示。

他们发现 Vcell 引脚的每个电容都连接到 GND、

在 bq40z80EVM 的 BQ40z80RevA 原理图内部 电池平衡原理图演示中 、电容连接到 相邻的 Vcell 引脚。

这两 个原理图是否都正确、外部电池平衡需要 Vcell 引脚电容接地、 内部电池平衡需要 Vcell 引脚电容 连接 到相邻引脚?

非常感谢。

 BQ40z80 TRM 的外部电池平衡原理图演示:

BQ40z80EVM 的内部电池平衡原理图演示:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您的问题已分配给我。 请在1周或更短的时间内回复。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Batt:
    明白了。 我们检查了几个电芯电容参考原理图,不确定这2个电容电路的差异。 请帮助您告知哪一个电路适合这些电池电容、以及在您有空时如何工作。 非常感谢您的关注。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Batt:
    您能为这个问题提供一些建议吗? 非常感谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在外部平衡电路中、您不需要连接到 GND 的电容器。 它们不会伤害自己、但可能不需要。 只要它们进入相邻的电池输入、您就应该可以了。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Batt:

     感谢您的回复。  电容如何连接 到相邻的 Vcell 引脚?  外部平衡电路是否需要用作 内部电池平衡 电路 ?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bruce、

    单独注释-您从 TRM 粘贴的上图自您拉取此图以来已更改。 最新的图8-4在第7个单元格附近的连接与此处显示的连接略有不同。 但是、它仍然显示每个电芯输入端的电容接地。 这不是必需的、可以将电容器更改为位于相邻电芯引脚之间。 唯一的例外是第7个电芯、因为该器件使用分压版本的7P 电压测量该电芯、因此 VC6引脚和第7个电芯的测量位置(VC7SENSE)之间不需要电容、 相反、VC7SENSE 引脚与 GND 之间有一个电容。

    使用外部电池平衡时、建议将流入 VC 引脚的串联 R 从1k Ω 减少到大约200 Ω、以避免影响电池电压测量。 您需要确保它仍然提供足够的 Vgs 来打开您的外部电池平衡 FET。 这也需要在该图中加以纠正。

    谢谢、

    Terry
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Terry:
    明白了、非常感谢您的支持。