This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40210:COMP 引脚电压、斜率和谷值电压以及电流限制

Guru**** 2594580 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS40210, LM5155, UC3842

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/751106/tps40210-comp-pin-voltage-slope-and-valley-voltage-and-current-limiting

器件型号:TPS40210
主题中讨论的其他器件: LM5155UC3842

我对该芯片的行为有一系列问题、请参考方框图(数据表、第7.2节)及其实际电路内行为。

如果我提供了[部分]答案、请确认答案正确且完整、否则请提供此类答案。

COMP 引脚的电压和电流范围是多少?

答:我在论坛上发现了部分答案。  显然、它是1.2至2.1V: https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/p/685383/2525312#2525312 (为什么数据表中不包含此数据?)

但是、我在实际电路中测量的电压最高为2.3V。  请确认。

2、夏季模块的振幅、增益和偏移是多少(将振荡器斜坡与(增益= 6)* ISNS 信号组合在一起)?

答:这是"谷值电压"的含义吗?  此帖子询问同样的问题: https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/t/627267 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tim、

    感谢您的关注。 要回答您的问题:
    EC 表中给出了 COMP 引脚电流(灌电流和拉电流)。 最小值很重要、因为它决定了 COMP 电压的最小摆幅速度、但最大值不是问题、因此未列出。 关于 COMP 电压、它基本上是不供外部电路使用的中间信号、因此未给出。 重要的是误差放大器增益本身。 典型的 COMP 电压范围为1.2至2.1V、但由于工艺公差、它可能会因器件而略有变化。

    2.这些是内部信号,信息不会影响您使用部件的方式,因为提供了必要的信息。 其实我自己不知道这种详细的信息。 该器件是在10年前开发的、我们需要深入研究设计文件才能找到它。

    谢谢、
    Youhao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我的问题有一半都没有回答。 它以某种方式被截断(或编辑过)。 我将尝试记住。

    3."逻辑"块的性质是什么(当两个模拟信号进入逻辑块时、它比较错误)? 具体而言、这两个模拟信号是否只是相互比较而没有偏移?

    其主要作用是 COMP 是一个外部引脚、知道其范围和内部信号的范围后、我们可以向后工作、在误差放大器请求最大电流(正饱和输出)时确定 ISNS 的范围。

    4.我似乎遇到的问题、下面介绍了:TPS40210是否可以在限流(而不是电流故障)模式下运行?

    我的测量结果表明、2和3的答案是、当误差放大器饱和时、控制器本身将发生故障。 是否有权变措施?

    谢谢、
    Tim
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tim、

    让我帮助您以不同的方式解决所有这些问题:我们刚刚发布了一款新的升压控制器 LM5155、这是一款更好的器件、可改善您面临的电流限制问题。 LM5155是一款器件、与 TI 的旧版升压控制器相比进行了许多改进。 请尝试一下。

    谢谢、
    Youhao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    遗憾的是、这涉及一个在几个月内投入生产的项目、目前没有任何分销商提供 LM5155。

    我真的应该使用旧的备用 UC3842。 或者、您是否有 UC3842的版本、它具有 TPS40210或 LM5155的低电流和高电压特性以及类似的成本?