This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25118:电感器选择

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25118, LM5118

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/751344/lm25118-inductor-selection

器件型号:LM25118
主题中讨论的其他器件: LM5118

你好

我正在我的项目中使用 LM25118。 我将提供9-30V 输入、2A 时的输出为30.5V。 Iripplemax = 0.9A f=294.6599KHz

在降压模式电感器选择公式的数据表中、如果使用、我将获得-1.8827034902606E-06h;对于降压升压模式、我将获得25.7382250363057E-06h。 如何为本例选择电感器。


请帮助我解决这一问题。

此致

Nidhi P Shetty

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nidhi、

    首先、您应该使用 www.ti.com/.../snvu065上的设计工具 来帮助您进行设计。

    在选择器件时始终存在折衷、大多数折衷都基于成本效益。 在本例中、Vin_max 是<Vout, so the buck calculation is not applicable. 您只需通过降压/升压计算来选择电感器。

    谢谢、
    应用工程学 Yohao Xi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    感谢您共享该文档。

    您能不能澄清一下、您提供的 LM25118计算结果是否相同。 因为您已经为 LM5118提供了它。

    请帮助我解决这一问题。

    此致

    Nidhi P Shetty

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好
    在文档中、假设您共享选定带宽的基础是什么?
    对于系统稳定性、如果增益裕度为负、应使用什么增益裕度值?
    增益裕度是否会更负? 还是更低的负值?
    例如、具有-22dB 增益裕度的系统是更稳定还是具有-55db 的系统更稳定?
    请帮助我解决这一问题。
    此致
    Nidhi P Shetty
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nidhi、

    正如我提到过的、稳定是稳定的、没有比-55db 与-22dB 增益裕度更稳定的概念。 选择的带宽应合理分配给目标应用、以便动态响应符合规格。

    谢谢、
    Youhao