This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5118:LM5118电感器损耗

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5118

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/749259/lm5118-lm5118-inductor-loss

器件型号:LM5118

尊敬的团队:

我的客户将 LM5118用于:

输入电压:40-60V

Vo:54V

IO:1.5A

他们测试电路并发现电感器过热(超过75dC)

你有什么建议吗?

e2e.ti.com/.../PM2120_5F00_series.pdf

BR

Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kevin:

    电感器磁芯的材料为铁、可能不适合高频应用。 请与电感器供应商核实 LM5118的可接受频率以及开关频率
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的贾斯珀:

    感谢您的建议。
    如果客户 Vo 可以是51~54、LM5118能否仅在51V 以下运行?
    如果 Vo 高于51V、则仅通过、无开关。

    BR
    Kevin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的贾斯珀:

    客户已经 自己构建了评估板、因此您的评论在这段时间内对他们非常重要。

    他们测试了效率、但不确定与 在40V 期间效率最高的 Webench 结果相比、40V 效率较低的原因。

    我的评论是40V 电压较高、这会导致较高的导通损耗、因此效率如此低的原因可能是他们选择了高 RDSon MOS。

    您对提高效率有什么意见吗?

    BTW、您是否有任何建议来降低 LM5118本身的损耗、甚至仅降低0.3W?

    e2e.ti.com/.../11263.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kuan Wei:

    效率可能会受到许多因素的影响、包括布局和组件选择。 您可以稍微降低开关频率、以节省0.3W 损耗。

    谢谢、
    Youhao Xi