主题中讨论的其他器件: TLVH431、 UCC25630-1EVM-291
我在寻找一些帮助、以解决新的 UCC256304直流/直流设计问题、该设计不会使 RVCC 保持开启状态、转换器也不会运行。
VCC 出现、在 VCCStartSwitching 点上、RVCC 出现、但会立即消失。 高侧和低侧栅极信号出现的时间很短(大约7ms)、但会关闭。 示波器迹线如下:
什么可能导致 RVCC 立即关闭?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我在寻找一些帮助、以解决新的 UCC256304直流/直流设计问题、该设计不会使 RVCC 保持开启状态、转换器也不会运行。
VCC 出现、在 VCCStartSwitching 点上、RVCC 出现、但会立即消失。 高侧和低侧栅极信号出现的时间很短(大约7ms)、但会关闭。 示波器迹线如下:
什么可能导致 RVCC 立即关闭?
Ben、
经过一段延迟后、我将继续进行故障排除。 设计的当前状态有以下变化:
我将在星期一获得测试结果(转换器确实运行)。
感谢您与我保持联系。
您好 Ben、
对于上述情况、我将输入接地连接到输出接地。 我这样做是为了让所有示波器探头使用相同的参考。 当我这么做时、开关是连续的、但输入电流超过1.3A (输入功率约为65W)、并在极轻负载时保持该输入电流、这是意外的。 但输出电压平滑、没有振荡行为。 输出电压约为所需电压(在大约2V 之内)。 在接地短路的情况下、MOSFET 和相关散热器会变得很热。
如果我不将接地端连接在一起、则开关不是连续的、并且输出电压以类似于三角波的方式发生很大变化、其电压远小于编程设定的电压: