This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65084:TPS650842 SWB2泄漏问题

Guru**** 2503795 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/751323/tps65084-tps650842-swb2-leakage-issue

器件型号:TPS65084

您好、先生、

我们的客户使用 TPS650842来实现 Intel Braswell 平台。

但它们发现系统处于睡眠或 关断状态 SWB2具有1V ~1.8V 电平、

SLP_S3状态为低电平。  

您能给我一些关于此问题的建议吗?

Hugo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    我们的客户需要在原理图中添加放电。

    Hugo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hugo、

    很抱歉耽误你的时间。 添加放电是否解决了客户的问题?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nick、

    是的、如果添加放电可以解决此问题。
    但我们的客户该版本 PCB 没有放电功能。
    如果 VCC1P8_S 始终泄漏、有影响 CPU 的风险吗?


    Hugo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hugo、

    我认为如果在解决漏电问题后电压看起来干净、那么应该可以。

    如果您可以在打开 SWB2之前与 PMIC 通信、则还可以使用 DISCHNT3寄存器中的 SWB2_DIS 字段为 SWB2启用内部放电阻。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    我是否可以与您进行双次检查、因此尝试设置100或200、或者 可以改善此问题?

    Hugo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hugo、

    是的、这些设置中的任何一项都应该有所帮助。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nick、

    非常感谢、

    Hugo