This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/UCC28C45:从 webench 中删除了部分 UCC28C45?

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28C45, UCC28C42, UCC28C43

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/749754/webench-tools-ucc28c45-part-ucc28c45-is-removed-from-webench

器件型号:UCC28C45
主题中讨论的其他器件: UCC28C42UCC28C43

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

尊敬的先生/女士:

我已经使用 UCC28C45设计了交流/直流电源。 现在、该器件已从 webench 支持中移除。 为什么?? 我现在要优化我的设计。 我在 webench 上找不到该部件。 请尽快解决此问题。

此致

Vishal Kakade

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vishal、

    感谢您的反馈、我需要咨询 TI 的其他资源来检查此问题。
    我不确定是否可以在 WEBENCH 上短时间内提供 UCC24C45模型、但您可以先参阅系列产品 UCC28C42、UCC28C43。
    我还将跟进此帖子。 谢谢。

    此致、
    Teng
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Teng、

    我在以前的交流/直流设计中使用过 UCC28C45、现在也使用了 UCC28C45。 该器件在 Webench 上具有完全支持。 我想知道它为什么会被删除,什么时候会回到 Webench ?

    还有一件事、我希望在同一设计中使用 CISPR-22 B 类 EMI 滤波器。 我之前发布了很多问题、但没有得到任何相关的回复。  

    此致

    Vishal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vishal、

      感谢您将此事提请我们注意。 我们收到超出占空比的消息、并且目前正在对此进行调试。 我们很快会回来。

    此外、我们目前不支持交流/直流产品的 EMI 滤波器设计。

    此致、

    Gerold

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Gerold、您好!

    我已经使用 UCC28C45完成了我的设计。 已经制造了变压器、只需进行一些微调、现在我需要 立即为 UCC28C45提供 webench 支持、因为我无法再次更改我的设计。

    我已经尝试使用 UCC28C42仿真相同的设计、但整个变压器设计都在改变。 请告诉我何时可以使用它。

    此致

    Vishal Kakade

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vishal、

       您能否向我们发送您的输入、输出条件或在可能的情况下将设计分享给我的电子邮件 g-dhanabalan@ti.com。  您是在何时使用变压器创建设计的?  我们改进了算法、有时这可能会导致设计变得更好。 只需检查以确保您不会看到任何意外情况。

    此致、

    Gerold

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vishal、

    我们已有很长时间没有听到您的声音。 我们假设您已通过某种方式解决了该问题。 我现在要关闭此帖子。 如果您需要更多帮助、请打开新帖子。

    此致、
    Teng