This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA 香料 μ C/UCC2897A:EVM 仿真不支持和#39;t 在主 MOSFET 上进行软开关。

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, UCC2897A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/743988/tina-ucc2897a-the-evm-simulation-doesn-t-have-soft-switching-on-the-main-mosfet

器件型号:UCC2897A
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

你(们)好

我找到了 UCC2897A EVM 仿真文件。 主 MOSFET 上没有软开关外观。

Q2上的 VDS 和 IDS 交叉。

Andye2e.ti.com/.../slum606.tsc

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Andy:

    让我检查一下。 寄生元件、电感和器件电容可能存在一些差异、这会使 EVM 和仿真之间产生差异。

    此致

    Peter
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Andy:

    很抱歉耽误了很长时间、我记得我开始看仿真、但我被引导到其他任务上。 我已重新运行仿真、并通过将 RDEL 电阻器增大到30k 来延长主 FET 和钳位 FET 之间的延迟。 这使得主 FET 能够实现 ZVS。

    请注意、由于半导体电容的非线性变化和变压器的漏电感的变化、仿真和硬件之间可能需要不同的值。

    此致

    Peter
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    您能否向我展示一下主 MOSFET 的 VDS 和 ID 的波形?

    谢谢
    Andy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     尊敬的 Andy:

    当我将 RDEL 电阻器更改为30K 时、我必须使用该文件更改其他内容、因为我这次仅进行了此更改时没有获得 ZVS。  我重新运行了几次 sims、并通过将 Lm 减小到40uH 并将 RDEL 保持在8.5k 来调整变压器。

    我将 Lm 更改为40uH、将 Lk 更改为1uH。 在实际应用中、Lm 必须与 RDEL 一起调整以优化设计的 ZVS 性能。

    此致

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好、Andy

    我希望你在这一问题上取得了进展,因为自从我上一篇文章以来,没有人答复我将关闭这篇文章。 如果您有其他问题、请打开新帖子。

    此致

    Peter
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    您可以向我发送仿真文件吗?


    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../slum606-0919-TEST_5F00_PM.TSCHiAndy、

    请参阅随附的。

    此致

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    我将进行检查。
    只住了几天。
    谢谢