This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] REF1941:输出被禁用但不高阻抗

Guru**** 2779785 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC8564, REF1941

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/750050/ref1941-output-disabled-but-not-high-impedance

器件型号:REF1941
主题中讨论的其他器件:DAC8564

我有一个应用、其中 REF1941驱动 DAC8564的基准引脚。

加电时、DAC8564启用了其内部基准、因此我将 REF1941的使能引脚驱动为0V、直到我可以将 DAC8564配置为外部基准。

根据 REF1941的数据表、这应该将其输出置于高阻抗状态、但实际上它是一个到接地的低阻抗、将 DAC8564基准下拉至1.88V 并灌入100mA。

(100mA 是 DAC8564内部基准的电流限制)

在理论上、我应该能够在内部和外部基准(2.5V 和4.096V)之间切换、但这种行为使得这种情况无法实现。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kevin:

    这非常奇怪。 您是否介意分享您的原理图? 我将尝试在我旁边的工作台上测试这个。

    -Marcoo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这就是我所拥有的- PB7不被驱动、因此被 R2拉低。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kevin:

    感谢您提供原理图。 我已经订购了一些 REF19xx 器件、并将在本周尝试进行基准测试。

    -Marcoo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kevin:

    我遇到的情况与您看到的情况类似。 根据我的理解,输出级应关闭,高阻抗应大于800k 欧姆。 我正在与内部团队合作寻求解决方案

    -Marcoo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已决定将应用中的基准器件更改为 LM4128AMF-4.1、希望这不会出现相同的问题、但尚未能够测试输出禁用功能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kevin:

    有道理。 我目前正在与我的团队合作、以了解结果是什么。 如果您有任何其他问题、请随时提问。

    -Marcoo