This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24610:如果 BQ24610认为电池已满、但实际电量仅为92%、我能再充电。

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24610, BQ25890

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/751133/bq24610-could-i-charge-more-when-bq24610-think-battery-is-full-but-the-fact-is-just-about-92-full

器件型号:BQ24610
主题中讨论的其他器件: BQ25890

您好!

如果充电电池电量不足、我希望电池电量能达到96~97%。

不仅是92%的满量、

但 BQ24610不仅接近满电92%、充电速度非常缓慢、而且在92.5%处停止、

是这样吗?

Q1:如何为 BQ24610充电、使充电速度达到96~97%(新电池可能会出现故障)

我怎么能让几乎充满电的时间不这么长、

我希望快速充电状态电流限制在2A、并且我认为几乎全状态电流应该为0.2A、

但事实是、每2分钟字符一次、每1mA 就会出现一次。

Q2:我能否让 BQ24610在接近满电时更快?

------------------------------------------------------------------

电路与数据表的应用完全相同。

下面是我尝试和检测到的内容:

1.我从 R1 100k 更改为91k,但 STAT1、2变为高电平和高电平,这意味着我不能用 VFB 来欺骗 BQ24610。

2.将 R2从500k 更改为560k,结果与上述相同。

如果我不能使用 VFB、我还能尝试其他什么方法?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    关于 Q1、您从 SRN 引脚到电池组的电阻是多少? 如果有高电阻路径(连接器、电缆、薄板布线)或电池本身具有高阻抗,则电池锥度时间会更长,因为在 SRN VBATCELL +(RBATIMP + RPARISITIC)*ICHRG 上感测到的电压。 您可以降低电池电压吗? 什么是预充电/ITERM 设置? 如果您降低 ITERM 设置、充电器将更充分地充电、但需要更长的时间。

    对于 Q2、使用困难的 VFB 电阻器将 VBATREG 设置得更高、以便延长 CC 快速充电和延迟逐渐缩短、这是使具有高 RBATIMP 和 RPARISITIC 充电速度更快的充电器的唯一选择。 但是、充电器可能会被过度充电。 TI 的 BQ25890系列1S 充电器具有称为 IR 补偿的功能、该功能可提高 BATREG 电压、以解决电池的高电阻连接问题、直到充电器接近终端、从而延迟进入收尾状态。 理论上、如果已知 RBATIMP 和 RPARISITIC、则可以使用额外的电路来实现相同的功能。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在上面输入了错误信息。 使用外部 FB 电阻器、您可以将顶部 FB 电阻器连接到非常靠近电池连接的位置。 充电器使用该连接而不 是 SRN 来确定调节点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    大、三
    所以、结论是外部 FB 顶部电阻应靠近 VBAT、这样可以使充电器更充分、
    我的电池可能会自动完全停止97%、过充问题也没关系。
    我可以为 VFB 调整 FB 顶部电阻器吗?
    实际上、FB 顶部电阻器的布局位置位于 BQ24610后面、而不是 Vbat 附近。
    我会尝试这一点。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我仍然无法再充电、

    我认为从 SRN 引脚到 VBAT 以及 从 VBAT 到 VFB 的路径太长(机械设计会导致这种情况)

    那么、还有其他方法可以欺骗 BQ24610、让其充电更多吗?

    我的意思是从 BQ24610到 VBAT 真的太长了、我需要使用连接器和电缆以及其他小型电路板来连接两者。

    并且无需调整 FB 电阻 器(显示 STAT1、2为高电平、然后无电荷在进行中)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、我的电池电量监测计在电池中具有 I2C 检测功能。

    92%满时、检测到的电压约为13.06V~13.07V。

    因此,我需要更改反馈电阻器,对吧?

    我是说让 BQ24610更靠近电池?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Chen、

    您需要的电池稳压电压是多少?您从电路板获得的电池稳压电压是多少?

    我觉得反馈电阻器容差在这里发挥的作用比在这里发挥的作用大。 我还会确认电池使用的是正确的。 您如何确定96-97%满量? 是否仅基于电压? 或者您是否有电池电量监测计?


    此致、
    Joel H
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好。

    我们没有听到您的反馈。 我们假设您能够解决您的问题。 如果不是、只需在下面发布回复或在该线程由于超时而锁定时创建新线程。