This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23841:评估板

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2384, TPS23841, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/751413/tps23841-evaluation-board

器件型号:TPS23841
主题中讨论的其他器件:TPS2384EV2400

您好!

我想使用 POE 操作 WiFi 接入点。 使用 WiFi 接入点时的输入电压范围:10至30伏。

例如、有 TPS2384。 它可以在24伏电压下工作。 (https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/t/574890?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=TPS23841)

是否有带 TPS2384的评估板或其他评估板?

此致、

Marc

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Marc:

    我认为我们没有 TPS23841EVM、但 TPS23841与 TPS2384引脚对引脚兼容。 您可能可以订购 TPS2384EVM 并将 IC 替换为 TPS23841。 您是否计划在没有任何主机控制的情况下使用自动模式? 谢谢。

    此致、
    一分钱
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Penny:
    我想将其用作 PSE 注入器、以检查所有终端设备的 POE 功能。
    例如,如果您将计算机连接到 POE 端口,则不能将其销毁。

    此致、
    Marc
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Marc:

    TPS23841应检测到计算机端口短路、并拒绝打开端口。 谢谢。

    此致、
    一分钱
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Penny:

    购买的评估板 TPS2384 HPA109已投入使用。
    一切都很完美。
    但现在我想将此板与 TPS23841配合使用。
    如何使电路板与 TPS23841一起运行? I2C 接口?

    此致、
    Marc
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Marc:

    很高兴听到您取得进展!
    TPS23841是 TPS2384的引脚、因此它们非常相似。 TPS23841还具有自动模式。 无需主机控制即可运行 TPS23841。 I2C 接口应与 TPS2384相同。 用于与 TPS2384通信的内容、可用于 TPS23841。 谢谢。

    此致、
    一分钱
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Penny:

    非常感谢您的帮助。
    是否有 TPS2384EVM 的电路图?
    数据表显示:"EVM 原理图以及顶部和底部电路板布局已附加。

    此致、
    Marc
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marc:

    由于 EV2300 EOL (EV2400是替代品)、我们的 TIS 正在更新 EVM 用户指南。 原理图图片在过程中丢失、他正在修复该问题。  由此给您带来的不便、我们深表歉意。 请参阅随附的原理图。 谢谢。

    此致、

    Pennye2e.ti.com/.../HPA109A_5F00_sch.pdf