This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM334:工作温度低于工作温度

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: LM334, LM234

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/750805/lm334-operating-below-operating-temperature

器件型号:LM334
主题中讨论的其他器件: LM234

大家好、我需要一些有关 LM334在低于工作温度时的行为方式的信息吗?  

我的电路 现在使用的是 LM234-3、但由于市场上没有元件并且价格被削减、我想将其更改为 LM334。  但它的工作温度为0-70°C 我需要知道它在这个温度下的行为方式、因为在任何共同的技术说明中都没有对此进行说明。  

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您能否为我们提供您将在中使用 LM334的所需温度范围?

    -Marcoo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marcoo、所需的范围是-25至+60°C

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、用户:

    我们通常不提供有关器件如何在其建议的工作范围之外执行的应用手册。 我可以测试 LM334并查看其功能、但无法保证其性能或功能。 我是否能帮您在-25至60C 的温度范围内测试 LM334?

    -Marcoo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的一天 Marcoo、知道-25°C-0°C 范围内的性能/行为是很好的 其余部分在数据表中有很好的说明。  

    n´t 您是否有关于更换 LM234的任何信息?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、用户:

    我将测试 LM334并查看其在-25°C 至0°C 温度范围内的性能。

    LM234的替代意味着什么? TI 仍提供 LM234-3。

    -Marcoo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我在25°C 至-25°C 的温度范围内测试了 LM334、主要区别在于温度下降导致的 VR 电压。 请记住、LM334的 EC 表是在0C 至70C 温度范围内完成的、虽然我测试的3个器件没有发现任何问题、但可能会因批次而异。