请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS23861 我一直在对基于 tps23861 PoE PSE 器件的8端口 PSE 注入器进行一些测量。
我看到590mA -使用内嵌式 Fluke 万用表测量沿着 RJ45电缆流动的电流。
运行 TI Pi Commander-POE 时的读数为609mA。
我可以通过电子邮件/PM 发送原理图、但不允许将其公开发布。
您能否告知导致此差异的原因、或者它是否在范围内?