This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27510-G3:学习周期后完成黄金映像

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/751068/bq27510-g3-golden-image-finalize-after-learning-cycle

器件型号:BQ27510-G3

我终于完成了学习周期、需要最终确定黄金映像文件。  我注意到一些字段未更新: OCVa0表、OCVa1表、Qmax Cell 1和一些 Ra 表。  我已包含该文件。  我只需要知道如何完成文件。

Thankse2e.ti.com/.../goldenimages.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Andrew
    将更新的 Qmax、RA 表复制到未更新的表中。 共有6个 Ra 表和3个 Qmax。 它们都应该具有相同的值。
    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Onyx、

    谢谢你。  我不确定如何处理这些 OCV 表?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Onyx、

    我之前的问题中是否有关于 OCV 表的任何信息?

    谢谢、


    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    应将这些表中的 Qmax 值调整为所学的 Qmax 值、并将更新状态更改为02

    谢谢

    Onyx