This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC3825:同步运行

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: UC3825, UCC28220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/750856/uc3825-synchronized-operation

器件型号:UC3825
主题中讨论的其他器件: UCC28220

尊敬的 TI 团队:

我对  UC3825 IC 的同步操作有疑问。

在同步运行中、主从的 PWM 输出也可以同步?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好梅森、

    在 UC3825中、当它与一个外部时钟同步时、栅极驱动信号的上升沿应该紧密对齐、但是由于电流感测、电压误差放大器和 PWM 电路的内部偏移和变化、PWM 的占空比也许会稍有不同。

    此致

    Peter
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的友好回复。

    实际上、当我测量主器件和从器件的栅极信号时、它并没有略有不同。

    例如、当主器件的 OUT B 为高电平时、主器件的输出 A 为高电平。 这是正常的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好梅森、

    它们是同步到同一个源还是同步来自另一个控制器的源、如果同步、您使用的信号是什么?

    此致

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您提到的同一来源意味着 VCC? 它们与同一个源同步。
    我确认 CLK 和 CT 都同步。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好梅森、

    A 和 B 输出可能不同步、因为无法预测在施加 Vcc 时、A 或 B 将首先切换哪个输出。

    一个 IC 上的两个控制器(如 UCC28220器件)有多大?

    此致

    Peter
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否有同步操作的外部原理图?
    实际上、我无法更改 IC。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好梅森、

    很抱歉、由于反应较晚、TI 在其应用手册 www.ti.com.cn/.../slua125.pdf 中确实提供了一些同步化电路示例、这些示例相对简单、但我不知道如何确保两个 UC3825控制器的输出首先启动。

    此致

    Peter