This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2818A-Q1:有关数据表的问题

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC2818A-Q1, UC3854

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/750570/ucc2818a-q1-question-regarding-datasheet

器件型号:UCC2818A-Q1
主题中讨论的其他器件: UC3854

大家好、

我的客户对 UCC2818A-Q1的数据表有疑问(请参阅下文)。

请帮助我们解决这些问题吗?

感谢您的支持。

POL

----------------------------------

1)     1)§1–特性

我们的应用程序的输入规格如下:

-       开关频率为200kHz

输入       电压:97-134Vrsm 稳定电压,67-250Vrms 瞬态电压

       -输出功率 :最小10W,最大20W

       输出电压:12V

在我们的应用中、我们希望使用单级隔离型反激式转换器来优化空间。

在数据表的特性中、该组件能够控制升压预稳压器。 还能够控制单级隔离型反激式转换器吗? 可能有一些限制吗?

 

2)     §6.4 -电气特性、电压放大器。

“电压放大器”小节中的“输入电压”与“电压基准”小节中的输入电压之间有何差异? 它是一样的吗?

如果电压放大器饱和、是否有相位反转保护?

 

3)     §6.4 -电气特性、电压基准、输入电压。

最小值是多少? 7.313V 或7.687V ?

 

4)     §6.4 -电气特性、 峰值电流限制。

在方框图中,PKLMT 比较器的“+”端以不同的接地符号为基准。 为什么?

 

5)     5)§6.4振荡器。

当开关频率典型值为200kHz、温度变化为20%时、范围应为[160KHz;240kHz]。

是这样吗? 或者、开关频率最高限制为220KHz (如特性中所述)。

 

6)     §6.4 -电气特性、前馈。

[1.4V;5V]是 建议的 VFF 范围吗?  您是否获得了 VFF 的绝对最大额定值?

 

7)     §7.1–功能方框图

-       在应用手册 U-134中、稳压器 UC3854用作参考。 我注意到 UC3854和 UCC2818-Q1之间更相关的差异似乎是电流镜2:1。 此修改是否是改进? 有哪些改进?  

-       在第3-285页的应用手册 U-134中、一个二阶滤波器(两个 RC 网络) 可在 UC3854的 VFF 引脚上执行。 这应该能够对 RMS 线路电压的变化提供更快的响应。  滤波器的两个极点可以放置在相同的频率下。

我能否为 UCC2818-Q1实现类似的2极滤波器? 如何实现?

 

8)     §8.2.1.2。 软启动

TDELAY 是时候将 VVAOUT 提高到7.5V 了吗? 或者、  电压放大器的电源是否增加至7.5V (根据方框图)?

 

9)     §8.2.2–应用曲线

-       图11。 对于 VAOUT<2V (低功耗)、K 参数似乎有很大变化。

我是否应该针对应用中的最小工作功率调整 VAOUT=2V? VAOUT 是否应高于2V 以实现正确运行?

-       图10和11。 用于得出这些曲线的 RVFF 值是多少?

-       您是否有曲线 IMOUT (IAC)或 k (IAC)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Pol、
    我不确定 UCC2818A-Q1是否适合此应用。
    因此、我将限制我对您的第一个问题的回答。
    您可以使用转换模式(TM) PFC 控制器来设计12V 输出反激式 PFC、但我不知道有任何此类应用具有连续导通模式(CCM)控制器、例如 UCC2818A-Q1。
    TM PFC 具有固定的导通时间、其关断时间通过检测负载电流何时停止传导来设置。 TM PFC 控制器在反激式中工作良好
    应用有许多基于此拓扑的 TI 参考设计。
    您是否评估过任何 TM 控制器参考设计?

    此致
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Pol、
    我将关闭此帖子、因为在几周内没有任何新信息。
    如果您有进一步的问题、请开始新的主题。
    此致
    John