This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS55160-Q1:将降压转换器级联到降压/升压转换器

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54110, TPS63070

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/747599/tps55160-q1-cascading-a-buck-converter-to-the-buck-boost-converter

器件型号:TPS55160-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS54110TPS63070

您好!

我的电路中需要两个电源轨- 6V 和3.3V。 我将 TPS55160用于前一代、将 TPS54110 (降压转换器)用于后一代。 我的输入范围为4V 至9V。 由于降压转换器没有所需的输入电压范围、我尝试将降压-升压转换器的输出连接到它。 但这会导致降压-升压转换器的输出电压降至约4V、并且未满足任何电源要求。 是否有人可以帮助我解决出现的问题、如果有一些修改可以解决问题? 如果我找不到任何解决方案、我想使用另一个具有更大输入范围的降压转换器。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Karthik、

    6V 和3.3V 电压轨的输出电流是多少? 器件可能会触发电流限制
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jasper、

    到目前为止、我尚未向电源轨添加任何负载。 刚刚测量了电压表上的输出。

    此致

    Karthik Menon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Karthik、

    您能否帮助测量降压/升压转换器输入、降压/升压输出和降压输出的波形? 波形有助于分析发生了什么情况?

    对于其他解决方案、TPS63070应该更适合该降压/升压转换器。 TPS55165主要用于汽车应用。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Karthik、

    您的应用中 TPS55160的目标输出电压是多少? 它在空载条件下能否正常工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Helen、

    降压-升压的目标电压为6V。 我能够在空载条件下(无需将 TPS54110与其输出相连)实现该输出。 未尝试连接任何外部负载。

    此致
    Karthik
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Karthik、

    感谢您的更新!

    您的输入电压是多少? 逐步添加负载电流以检查输出何时出现故障?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Helen、

    我尝试通过直流电源为降压-升压转换器提供6V、7.5V 和9V 电压。 当输入为6V 时、转换器的两端都没有输出。 在7.5V 输入下、降压/升压转换器和降压转换器分别提供3.6V 和1.5V 的输出。 在输入为9V 时、转换器设法提供适当的输出(分别为6.1V 和3.34V)。 我甚至尝试将4节碱性电池(4 X 1.5V)连接到输入端、但没有结果。 正如我之前提到的、除了 TPS54110、我没有向降压-升压转换器添加任何负载。 我认为这消耗的电流最小?

    此致

    Karthik Menon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Karthik,

    您能否移动 TPS54110进行再次检查、以确保 TPS55160在空载条件下工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Helen、

    按照您的要求重新检查、它确实起作用。 目前、我正在使用碱性电池组为 TPS55160和 TPS54110供电、它们目前已为系统提供足够的电源。 唯一的缺点是、我无法使用9V 电池。

    此致

    Karthik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Karthik、

    感谢您的更新。 9V 电池具有较低的输出能力、对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Helen、

    已在网上查找到普通9V 电池提供的容量约为400-600 mAh。 但在我的应用中、9V 电池仅用作备用电池、以防 AA 电池耗尽、因此容量不是问题。

    此致

    Karthik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    没关系、谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Karthik、

    你还有其他问题吗? 如果没有、我们关闭这个帖子。