This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28700-Q1:TINA 软件创建 UCC28700符号也被加密

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28700, TINA-TI, UCC28700-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/751271/ucc28700-q1-tina-software-create-ucc28700-symbol-is-encrypted-also

器件型号:UCC28700-Q1
主题中讨论的其他器件:UCC28700TINA-TI

当我使用 TINA 加载 UCC28700的 PSPICE 模型时、该符号也无法在 too.seek 上正常工作以获得帮助、非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉您遇到的问题。  WEBENCH 建模团队负责处理德州仪器的 Tina、Simplis 和 Spice 建模。

    我将把这篇文章移到那里的论坛、以便他们可以为您研究这个问题。

    此致、

    Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否正在尝试在TINA-TI 中打开 PSpice 模型(UCC2870x PSPICE 瞬态模型)? 请发送错误快照。

    请从以下链接下载 UCC28700-Q1 TINA 参考设计、您应该能够在 TINA-TI 中对其进行仿真。

    http://www.ti.com/lit/tsc/slum619

    如果您不熟悉 TINA -TI、则可以试用此视频培训系列。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我加载了电路、但无法修改变压器。 当我修改变压器值时、电路无法正常工作。 当我在 TINA 中创建 UCC28700模型时、它总是会出现"无效器件:$CDNENCSTART.Line:#36"、所以我无法编译它。
    我只想根据自己的设计来仿真电路、而不是根据您的模型来修改数据。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    很抱歉造成了问题!
    您将需要未加密的变压器模型才能对其进行定制。 我将检查并查看我们是否提供了它。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    随附的.tsc 文件包含未加密变压器模型、您可以根据自己的设计对其进行修改。

    e2e.ti.com/.../Transformer.TSC

    谢谢、