This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/UCC28700:如何修改变压器

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, UCC28710

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/750049/tina-spice-ucc28700-how-to-modify-the-transformer

器件型号:UCC28700
主题中讨论的其他器件:TINA-TIUCC28710

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

早上好

我想使用以下规格进行 PSR 设计:

输入:三相 、350Vac 至600Vac、标称440Vac

输出:60W、275V

初级到次级隔离:2500Vac

如何修改 瞬态示例中的变压器宏?

工具栏中提供的带有两个次级侧的偏置绕组 与初级侧耦合。

我需要将偏置绕组耦合到次级侧。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Steven、

    供参考、我们的一个团队将对此进行研究。

    Herman
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Steven、

    供参考、我们仍在研究此问题、并尝试查看我们是否可以为您提供建议。 尚未完全确定。

    Herman
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steven、

    请在下面找到变压器模型的转子。

    SUBCKT WB_UCC28710_MAIN_BLOCK_T1_WB_2PP_变压器1 2 3 4 10 11.

    Rpri 1 100 0.9781220193598363\

    Lpri 200 100 0.001321786512648429;反激极性

    泄漏2 200 2.6435730252968582E-5;默认值为0.5u
    RP 100 200 1MEG
    E1 5 4 100 200 0.06650566941271253
    F1 100 200 VM1 0.06650566941271253
    RS1 6 3 0.026764666262544586;默认值为1U
    VM1 5 6 0

    E2 20 11 200 100 0.268
    F2 200 100 VM2 0.30402591731525735
    RS2 21 10 512.0000000000001;默认值为1U
    VM2 20 21 0

    下面列出了每个器件的说明以获取帮助。

    Rpri:初级侧电阻。

    Lpri:初级侧电感。

    泄漏:初级侧的泄漏电感。 可在不需要时移除。

    RP:初级电感器端子之间存在并联电阻。 应保持较高的值。

    e1:用于将初级电压转换为次级侧电压的 VCVS。 极性相反、以实现反激式变压器。

    F1:用于在初级 绕组和次级绕组之间实现电流变换的 CCC。 根据在秒绕组中流动的电流、它在初级 绕组中消耗成比例的电流。

    RS1:SEC 绕组串联电阻。

    VM1:零伏电压源、用于感测流入次级 绕组的电流。 该电流由 F1变换。

    E2、F2、RS2和 VM2与 E1、F1、RS1和 VM1类似、但适用于辅助绕组。 可以看到、它们都与初级侧相连。 通过更改输入节点、可以 轻松地将它们与次级绕组耦合。

    希望这能解答您的疑问。

    谢谢、此致、

    Abhisek