This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24618:电池插入和适配器插入

Guru**** 2586085 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24618, BQ24610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/747436/bq24618-battery-plugging-and-adapter-plugging

器件型号:BQ24618
主题中讨论的其他器件: BQ24610

我有过所描述的确切问题。 在没有适配器的情况下插入电池会损坏低侧 MOSFET 和 BQ24618组件。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    请按照 d/s 上的典型系统原理图或具有 BATFET 电路的 EVM 原理图进行设计。 强烈建议先测试 BQ24610 EVM、从而熟悉 BQ24618充电器的操作。

    谢谢!
    如果此帖子回答了您的问题、请单击"此问题已解决"按钮。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我不使用 BATFET、因为我的系统直接连接到电池。  

    在这篇文章中、我提出了以下问题(如果有必要):

      

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    BATFET 无法解决热插拔问题。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨、Ruben、

    添加该 BATFET 后、您能否共享原理图? 您是否还具有热插拔事件的波形(在损坏电路板之前):
    V_SRN
    V_SW
    V_SYS
    I_BAT


    此致、
    Joel H
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我们已经有一段时间没有听到您的反馈,该线程被视为已解决并已关闭。

    谢谢!
    如果此帖子回答了您的问题、请单击"此问题已解决"按钮。