This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3421:LM3421空载电压不稳定。

Guru**** 2573695 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3421

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/749980/lm3421-lm3421-unloaded-voltage-is-unstable

器件型号:LM3421

LM3421空载电压不稳定、前后波动约为5V、如何稳定空载电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢您好、

    LM3421是电流调节器、而不是电压调节器。 如果输出端没有负载、由于没有电流(无负载)、电压将持续上升。 当输出电压达到过压电平时、稳压器将关断、您将看到这种情况。

    谢谢 Tuan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Tuan:
    因此、当 LM3421空载时、输出电压无法稳定、对吧? 它是否可以通过外部反馈进行控制以控制稳定性?
    谢谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢您好、

    否、如果输出端没有负载、则无法将输出电压控制在固定电平。  同样、LM3421是一款电流调节器。  电压将上升、直至 达到 受控电流、但 由于没有负载 、因此永远不会达到受控电流。  您唯一可以控制的是过压保护级别、因此当电压达到该点时、它将关闭并重新启动。

    谢谢 Tuan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Tuan:
    您是否有推荐的高功率直流/直流 LED 驱动器解决方案:300W-600W、输入10-31V、输出25-65V、可调光、LED 输出不抖动、轻负载或无负载可以立即切换到重负载、切换时间很短。
    谢谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢您好、

    请使用我们的以下 LED 驱动器网站、帮助您为您的应用选择合适的驱动器。 您在上面的定义非常广泛、您需要缩小一些范围。

    www.ti.com/.../overview.html

    谢谢 Tuan