团队、
客户正在笔记本电脑系统中测试 TPS2546并得到以下波形。
1.当系统处于 S0中时,CTRL1/2/3=111;当系统处于 S5时,CTRL1/2/3=011。
2.当系统处于 S0时、驱动电流2.1A,无 VBUS 压降。
3.当系统关断时,从 S0更改为 S5,CTRL1从1更改为0,VBUS 将下降至0,然后回到5V,这是否正常?
4.当系统处于 S5状态时、驱动电流2.1A、 VBUS 将下降至0、然后又回到5V、这是否正常?
您能否告诉我在数据表中可以找到相关说明的位置? 谢谢。
注:在下面的波形中、抽载means μ A 驱动电流2.1A、关机means μ A 系统关闭(更改为 S5)