This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25703A:如何在 BQ25703A 中增大充电电流?

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/744949/bq25703a-how-to-increase-the-charging-current-in-bq25703a

器件型号:BQ25703A

当电池电压低于 MinSystemVoltage 寄存器中设置的最小系统电压时、此时的充电电流非常小。

如何增加充电电流?

当电池电压大于最小系统电压时、系统将由 IIN_HOST 寄存器中设置的大电流充电。

我的寄存器配置和原理图如下:

非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kelly、

    当 VBATT 低于 VSYS_MIN 时、假定电池电量严重耗尽、因此器件进入预充电模式。

    对于2-4节电池运行、如果 BATFET 运行在 LDO 模式(默认)下、预充电模式被钳位至384mA。 这个384mA 电流钳位是一个不可修改的固定值。

    可以将 BATFET 从 LDO 模式中取出、 这将完全关闭 BATFET 开关(请参阅充电选项0寄存器 EN_LDO 中的位2)-但在这种情况下、电流完全不可调节、必须在电池上进行调节、因此必须小心使用此模式。

    如果系统能够承受较低的 VSYS_MIN、降低 VSYS_MIN (也是该器件的预充电阈值)也会使器件退出预充电模式并进入快速充电模式。

    此致、
    Steve
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kelly、

    由于我尚未看到上述问题的后续问题、我假设这已回答了您的问题、我将关闭该主题。

    此致、
    Steve
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Steve、

    我很抱歉现在作答。 我刚刚摆脱了其他紧急情况。
    新的问题我将创建新的主题。
    非常感谢。

    BR
    Kelly