This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC5958:GCLK 源

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: TLC5958

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/750676/tlc5958-gclk-source

器件型号:TLC5958

您好!

在本参考设计和应用手册中、我们使用什么来驱动 TLC5958器件?

鉴于它需要大约33 MHz 的 GCLK,我认为 TI 没有使用标准处理器。 TI 是否使用 FPGA 来驱动这些 LED 驱动器?

http://www.ti.com/tool/TIDA-00161

www.ti.com/.../slva744.pdf

此致、
Ryan B.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ryan、

    是的、你是对的。 我们从第三部分购买了控制器、它使用 FPGA 来控制序列和传输。

    通常、客户将使用第三部分的控制器和接收器卡来构建系统。 在此应用中、我们使用 Novastar 公司的控制器和接收器卡。

    如果您对此有更多疑问、请告诉我。

    此致、
    肖恩。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shawn、您好!  

    您能否提供有关您购买的控制器/接收器的更多详细信息?  

    此致、

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kevin:

    我不能为此提出具体建议、因为不同的控制器/接收器可能适用于不同的 LED 面板、您可以联系供应商了解更多详细信息、他们可以帮助您进行设计。

    此致、
    肖恩。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shawn、

    我知道客户需要选择一个特定的控制器来匹配其最终应用。  

    但是、为了帮助我们充分了解 TI 参考设计的工作原理、您能告诉我们我们使用了什么 Novastar 控制器吗?

    谢谢!
    Ryan B.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    转到电子邮件、谢谢!