This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR23630:使用 LMR23630作为反相降压转换器时、电感器上会听到可闻噪声!

Guru**** 2586595 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR23630

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/748949/lmr23630-audiable-noise-heard-on-inductor-when-using-lmr23630-as-inverting-buck

器件型号:LMR23630

你(们)好  

我们使用 LMR23630 作为反相降压转换器来生成负电压原理图、如下所示。 当 L6使用从电感器 L6听到的100uH 可听噪声时。 如果将 L6更改为33uH、则可听噪声消失。  

我们希望持续为 L6使用100uH、如何修改外部组件以避免可听噪声? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 PY:

    通常、电感器的稳健机械设计能够更好地抗可闻噪声。 您测试的电感器的器件型号是多少?

    此致、
    Tim
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请在下方查找电感器规格并进行评论。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 William:

    看起来电感器是屏蔽的。 转换器是否稳定? 也许您可以检查 SW 节点波形或查看负载瞬态响应。

    此致、
    Tim
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    除了 Tim、您还有任何开关节点和输出波形吗? 我想了解转换器是否稳定。

    此致、
    Katelyn
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     如图所示、SW 节点波形、请帮助查找噪声问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    感谢您获取该波形。 开关节点看起来不稳定。 您能否确认该图像是使用100uH 电感器拍摄的?

    此外、您能否确认您的工作条件为 VIN=19V、Vout=-16V、IOUT=0.3A? 如果可能、您能否拍摄电感器电流的图像? 这对于查看电感器电流纹波的大小非常有帮助。

    谢谢、
    Katelyn
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我想跟你跟进。 您是否能通过提供进一步的澄清来提供帮助:

    1.您能确认该图像是使用100uH 电感器拍摄的吗?
    2.您能否确认您的工作条件为 VIN=19V、Vout=-16V、IOUT=0.3A?
    3.如果可能、您是否能够拍摄电感器电流的图像? 这对于查看电感器电流纹波的大小非常有帮助。

    谢谢、
    Katelyn
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、运行条件为 VIN=19V、Vout=-16V、IOUT=0.3A。  紫色线是电感器电流波形。

      

    顺便说一下、我们尝试将 C308从27pF 更改为10pF、 开关节点变得稳定、波形如下所示。

    您能否确认 C308是正确的修改?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Katelyn、
    1.是的
    2.是的
    3.请参阅下一次答复
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 William:

    更改 CFF (C308)后的波形看起来得到了很大改善。 CFF 将改变交叉频率、在这种情况下、它似乎提高了稳定性。

    如果可能、您可能还需要进行环路响应测量或测试瞬态响应、以验证各种临界情况下的稳定性。

    此致、
    Katelyn
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Katelyn、

    由于我们没有 任何环路响应测量 仪器、因此您是否建议 将 CFF (C308)从27pF 更改为10pF 适合设计?
    我们还无法使用 webench 来确保设计正常与否?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 William:

    Webench 是一款出色的仿真工具、您可以验证是否有足够的裕度。 稳定性也可能因布局而异。 您还可以通过监控负载瞬态响应来验证应用中的稳定性。

    此致、
    Katelyn