This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27742-G1:电池放电时获取 SOC 准确结果的问题

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27742-G1, BQSTUDIO, GPCCHEM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/751276/bq27742-g1-problem-to-get-accurate-result-of-soc-while-battery-discharging

器件型号:BQ27742-G1
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIOGPCCHEM

大家好、

请查看我的上一篇帖子。 我迫切需要 TI 社区的帮助。 我现在正在处理一个项目、但我没有从该项目获得所需的输出。

主要基于电量监测计(BQ27742-G1)的项目。 对于我的设置、我只需通过保持 PACK+引脚开路的方式连接 SDA、SCL 和 GND 引脚、即可完成与 stm32L053C8的 I2C 通信。

并简化了 I2C 通信的编程、以获取电池电压和 SOC。 电池为 Tenergy 3.7V 1400mAh 锂离子电池。 为了使电池电压放电、我将一个15欧姆电阻器与电池并联。

并开始在调试模式下检查我的电压和 SOC。 随着电池逐渐放电、我观察到调试模式下电压输出的变化(它自己更新)。 但 SOC (充电状态)没有变化、基本而言、它根本不会像电压那样更新。 但当我插入电池插座并将其唤醒时。 我获得 SoC 和电压的真值。

但在对 SOC 放电时不会随电压更新。 如果我再次从插座中取出电池并插上电源。 我能够获得 SOC 和电压的真正值。

因此、请帮助我找出我犯错的问题。 我能否将15欧姆电阻器与电池并联以获得输出。 ?????

如果我正确地了解了我的设置,为什么在放电电池时 SOC 和剩余容量不更新???? 以及为什么在我再次连接电池后它会更新。

请尽快解决我的问题。

我想澄清一点、我没有通过 EVM 板和 BQstudio 进行任何更改(实际上我没有更改电量监测计)。 那么,还有一个问题,我是否需要解开测量仪表的密封圈并进行更改以获得正确的输出?? 或者我可以自行获取???

如果您想查看我的代码。 请就此回复我。   

提前感谢您、

此致、

Reena Patel

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Reena、
    为什么您将电阻器与电池并联? 该伺服的目的是什么? 不建议这样做。
    此外、您是否为您的电池和学习周期执行了化学 ID 识别? 我们在网上有很多有关如何实现这两个功能的材料

    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 onxy 先生、

    非常感谢您的回答。 现在、正如您所说、我已经开始了步骤。 对于这种情况、我使用 EVM 模块和 BQ27742 EVM 电路进行了完整设置。 由于我的电池(Tenergy 3.7V 1400mah 18500锂离子电池)没有正确的化学 ID,因此我为化学 ID 启动了可靠性释放-可靠性步骤。 我将把它发布在 GPCCHEM 工具上以获得正确的 chem ID。

    在我获得化学 ID 后,我必须校准测量仪表并重新输入数据存储器。 然后、我必须执行学习步骤。 由于我对整个流程了解不多、因此我可能需要您的帮助。 请指导我完成所有步骤。

    有一个问题,那就是我错过了什么步骤,我需要这么做吗?? 请提到这个。

    提前感谢您、
    此致、
    Reena Patel。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Reena、
    您可以参阅此文档以执行学习周期。 即使是针对不同的测量仪表编写的、它也是相似的。

    www.ti.com/.../slua902

    谢谢
    Onyx