This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24075:降低了最大充电电流

Guru**** 2586945 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/745588/bq24075-reduced-max-charging-current

器件型号:BQ24075

测试条件:

输入:5V 1.5A USB 端口

主电池:830mAh 3.7V 800mA

系统负载:4.4V 480mA (2X 纽扣电池)

ILIM:1.5A

ISET:809mA

 

当我们将全部三节电池放平(830mAh+120mAh+120mAh)并通过 USB 5V 1.5A 端口输入系统时、

我们希望输入电流大约为1.3A、以满足我们的要求。

但是、最大输入电流仅为1.07A、主电池充电电流从800mA 降至600mA。

 

阅读数据表(图片随附)后 、我怀疑 VOUT 可能会导致以下问题:

当 VOUT 降至 VDPPM 4.4V 时、充电电流将减小。

 这是一个已知问题、是否有任何克服此芯片限制的建议?

 

谢谢你

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ucu、
    您能不能发布您的原理图。 观察到的电池电压是多少?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Raheem、

    感谢您的回答。 我想知道、是否有任何私人方式将原理图发送给您、而不是在此处发布? (涉及第三方设计)

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    会话继续脱机。