This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5910:如何实现反向电流保护?

Guru**** 2585475 points
Other Parts Discussed in Thread: LP5910, TPS706

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/749192/lp5910-how-is-reverse-current-protection-achieved

器件型号:LP5910
主题中讨论的其他器件: TPS706

您好!

产品说明书中。

我想知道-20uA 意味着从 IN 流出或流入 IN 的电流是20uA 吗?  

2.我的客户正在使用一些竞争对手的器件、当输入未连接且输出连接到3.3V 电源时、他们将在输入端观察到3.3V 电压。 它们不希望输出电压出现在输入侧。 因此、它们将需要反向电流保护 LDO、对吧? 还是反向电压保护?

如何实现反向电流保护?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Howard、

    请允许我们花几天时间来了解这一点。

    非常尊重、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Howard、

    20uA 是流出 IN 引脚的电流。  由于该电流从 IN 引脚流出、因此它将缓慢地为输入电容器充电、从而提高 IN 引脚上的电压。

    反向电流保护电路可感测输入电压和输出电压。  寄生体二极管的阴极连接到这两个电势中的较高者;因此、如果 Vin > Vout、体二极管的阴极连接到 Vin、但如果 Vout > Vin、体二极管的阴极连接到 Vout。  下面是该函数的方框图。

    非常尊重、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ryan、
    那么、对于这个特定的 LP5910、当 Vout=3.3V、Vin=Ven=0V 时、它可能有高达20uA 的电流为 IN 引脚上的输入电容充电、最后 IN 引脚电压电势将逐渐上升至与 Vout=3.3V 相同的电平?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Howard、

    是的、您的理解是正确的。 请记住、由于这是一个弱电流、因此该电源轨上的任何 GND 路径(包括泄漏路径)都将有助于防止输入电源轨上升。

    非常尊重、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ryan、
    那么、我们是否有一个绝对为0的反向电流器件?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Howard、

    不可能找到没有任何泄漏的 LDO。 我们有一些 LDO、例如 TPS706、其典型反向电流泄漏仅为10nA;但是、我们没有任何 LDO 可满足您的应用要求和引脚排列。

    非常尊重、
    Ryan