This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 有关 bq78350-R1技术参考&quot 的问题;当前校准"

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76930, BQ78350, BQ78350-R1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/751329/question-about-bq78350-r1-technical-reference-current-calibration

主题中讨论的其他器件:BQ76930BQ78350BQ78350-R1

您好!

我使用 bq76930 AFE 和 STM MCU、我不使用 bq78350电量监测计。

如果我想进行电流校准、如何通过 MCU 校准电流?
《bq78350-R1技术参考》中的"12.2.5电流校准"和"12.2.5.2 CC 增益/容量增益校准"。

下面将介绍我的理解和一些问题:

12.2.5电流校准
1.施加0mA 的已知电流、通过寄存器 CC_HI (0x32)和 CC_LO (0x33)获取 FCALcc
2.平均多个读数
FCALcc =[FCALcc (读取 n)+…Ω + FCALcc (读数1)]/n
3.计算偏移值
CC 偏移= FCALcc×(库仑计数器偏移样本)、假设库仑计数器偏移样本为64

12.2.5.2 CC 增益/容量增益校准
1.施加已知电流(假设100A)
2.计算增益值
CC 增益= ICC /(ADCcc -(CC 偏移/库仑计数器偏移样本))


我的问题是:
1、CC 偏移/库仑计数器偏移样本= FCALcc、能否使用 FCALcc 直接计算 CC 增益值?
CC 增益= ICC /(ADCcc - FCALcc)

2.如何获得 ICC? 它(施加的电流100A)/(Rsense)吗? ICC 的单位是什么?

如果我们得到 CC 增益、CC 偏移、如何计算电流值
CC 增益* ADCcc + CC 增益*(CC 偏移/库仑计数器偏移样本)

μV bq76930数据表文档的7.3.1.1.3 16位 CC 中所述、IS CC 增益为(8.44 μ A/LSB)
出厂默认 CC 增益为8.44、CC 偏移为0
μV 读数(以 μ μV 为单位)=[16位二进制补码值]μ×(8.44 μ A/LSB)


谢谢、
Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我认为4中的最后一个转换不是直接的。 其余的看起来是一致的。 我们将要求我们的 FW 开发人员回答此问题。 请预计在一周或更短的时间内听到声音。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    FW 工程师建议使用 AFE DS 进行校准、不要使用监测计。