This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ3060:设置操作配置 B [CSYNC]位,但无法正常工作

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ3060

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/748848/bq3060-set-operation-cfg-b-csync-bit-but-not-working-properly

器件型号:BQ3060

一个合格的放电开始时、bq3060器件在运行状态中设定[VDQ]=1。 bq3060
如果发生任何不合格情况、器件会将[VDQ]设置为0。 可能会出现一种复杂情况
如果在操作配置 B 中设置了[CSYNC]、则为[VDQ]。启用[CSYNC]后、将重新创建 Capacity
有效一次侧充电终止和充电赤字(FCC 之间的差异)时写入等于 FCC
和 RM);当放电开始时、从 RM 中减去电荷赤字。 容量
即使充电时不满足条件 RM≥FCC–接近满电的条件、也会进行同步
终端。
FCC 在任何单次操作期间的电容量不得超过256 mAh 或增加超过512 mAh
更新周期。 bq3060器件可在4秒内将新的 FCC 值保存到数据闪存中
更新了。

主充电终止时,工作正常:


 

但在放电时,不会从客户经理中减去费用赤字


 

我无法找到问题所在。


有人可以帮帮我吗?  

Tks。

 

日志文件:

e2e.ti.com/.../20181120.log

 

 

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我们的团队目前正在享受感恩节假期、我们将在11月26日的一周内回来。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    ,祝您和您的团队感恩节快乐。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    有人可以帮帮我吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您的问题已分配给我。 请在1周或更短的时间内回复。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否有人遇到过相同的问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Apollo、

    在本例中、为了避免 VDQ 问题、由于您比 FCC 要早得多、因此请禁用 CSYNC。 这样、您的 FCC 差值不会影响监测、您将具有具有 CEDV 容量的准确库仑计数。