This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLE2426:使用虚拟 GND 为视频信号创建单个电源

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: TLE2426, LT1054, TPS7A39

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/751513/tle2426-creating-a-single-power-supply-for-video-signal-with-virtual-gnd

器件型号:TLE2426
主题中讨论的其他器件:LT1054TPS7A39

我正在使用 AD8170 ( https://www.analogue.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/AD8170_8174.pdf )为 HD-TVI 摄像机创建一个2:1开关。  我需要为该芯片创建单个电源(+- 5V)、使其能够在我们的 PCB 上运行。 我在这里发布了一个与 LT1054芯 片相关的 TI 类似问题(e2e.ti.com/.../2776043正在查看 TLE2426、我不确定哪种方法是我的系统的最佳方法。 我希望有人能告诉我哪种芯片可以更好地创建负电压电源。  我将按照此原理图创建+-5V 输出

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Brittany、

    TLE2426是一款电源分离器、旨在提供一个为 V+一半的输出中点电压。 它主要用于运算放大器应用,在此类应用中,可以使用提供 V+、1/2 V+和 GND 的电源,而不是使用双(+/-V)电源。 运算放大器输入和输出不像双电源那样以接地为基准、而是以1/2 V+电压电平为基准。 对于某些可接受的应用、无需单独的 V-电源。

    您的 ADC 是一款高速器件、具有高输出电流驱动能力(50mA)。 我想您已开始使用 LT1054解决方案、它提供+/-5V 输出、输出电流高达100mA。 100mA 输出电流时的内部1.1V 压降可能是一个问题。 如果您可以使用更高的输入电压为 LT1054供电、然后在电压转换器的输出端添加+5V 和-5V LDO、这将使 ADC 的输出电平更干净、更稳定。

    TI 还有其他电源产品、它们可以在更高的电流电平下提供-5V 输出。 您查询的有关 LT1054的论坛应能引导您访问它们。

    此致、Thomas
    精密放大器应用工程
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    非常感谢您的帮助!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    另请注意、您为什么将芯片称为 ADC? 我认为这是不正确的。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brittany、

    这是我的错误;器件 肯定不是 ADC。 不过、我的评论也适用于多路复用器/放大器器件。

    很抱歉、可能导致的任何混淆。

    此致、Thomas

    精密放大器应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Thomas、不用担心。 有关获得平滑电压输出的快速问题。 我在这里有这个原理图(见所附图片)。 您是否建议我通过负电压稳压器发送 VA-,并通过正电压稳压器发送 VA+,然后提供高于5V 的电压?  是否有办法仅使用一个稳压器而不是两个稳压器来平缓这些电压?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Brittany、

    在 LT1054输出后添加线性稳压器有助于降低噪声并进一步改善调节。 任何线性稳压器 LDO 都需要比预期的输出电压和负载电流更高的输入电压。 因此、如果您的原理图中的 VA+不够干净且不够稳定、则必须将其提高到更高水平、然后再应用到+5V 输出 LDO 稳压器。

    根据表2、阅读 TI 的 LT1054数据表、似乎能够在+3.5至+15V 电源下生成-5V 输出。 同样、-5V LDO 的输入电压(VA-)必须大于-5V。我相信、对于大于-5V 的输出电压、可以将 LT1054设置为、至少数据表中的公式表明了这一点。

    TI 有一个双路+/-5V LDO 稳压器 TPS7A39、此稳压器能够提供高达150mA 的输出。 它看起来具有高达2MHz 的高 PSRR 输出、并且看起来可以提供一个便捷的解决方案:

    www.ti.com/.../tps7a39.pdf

    电源产品 E2E 支持应该能够帮助您了解有关 LT1054调节、噪声和功能的信息。 LT1054 -5 V 输出(无需添加 LDO)可能足以满足您的应用需求。

    此致、Thomas
    精密放大器应用工程
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Brittany

    我们尚未收到您的回复、因此我们假设您的问题已经得到了解答。 如果您需要其他帮助、只需在下面发布另一个回复。

    谢谢
    Dennis