This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD90120A:可以#39;t 配置器件

Guru**** 2587165 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD90124A, UCD90120A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/750863/ucd90120a-can-t-configure-device

器件型号:UCD90120A
主题中讨论的其他器件:UCD90124A

我尝试使用"固件和配置下载工具"来配置(位于 Xilinx ac701修订版2内)我的器件、但我遇到以下错误:

"11:17:14.522无法从地址101:NACK 读取 DEVICE_ID;如果无法读取项目文件的 DEVICE_ID、则无法将其下载到器件;这表示必须解决的严重通信或固件错误"。

我使用" UCD9XXX 器件 GUI"扫描器件我按下"在 ROM 模式下扫描器件"、但我得到的只是"11:10:59.703 founded ROM v2 IC v2 - UCD30xx"。

当我尝试使用 "设备 ID"按钮进行扫描时、我得到"11:12:41.998未找到设备"

我正在使用的 ac701卡、但应该可以使用。

提前感谢、

Yuval。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    器件似乎以某种方式进入 ROM 模式。 您能告诉我们进行了哪些操作吗?

    请参阅随附的文档、了解它是否对您有所帮助。 请仔细注意步骤5。

    e2e.ti.com/.../recover-UCD90120A-from-ROM-mode.pdf

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、感谢大家的回答、

    我尝试遵循 PDF 并转到第5步、在该步骤中、我在按下"计算"后得到了不同的值。

    我要连接 GUI 以获得进一步帮助。

    至于所做的操作、我不知道具体情况、但有人通过刻录一些错误的配置文件将电路板设为该非操作状态。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

     基于 Snapshort、您具有校验和0x002E6350。 您能否确认您有 UCD90120A 器件还是 UCD90124A 器件?  这是两种不同的产品。

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我有 UCD90120A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    这是 werid。 我希望 UCD90124A 能够看到该校验和

    请联系您当地的 TI 销售代表、以便我们为您提供更多帮助吗?

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉我有其他任务要参加。

    我将联系我的 TI 代表并获取支持、或者只是尝试更换芯片、我将在 xilinix ac701板中使用它们。

    此致、

    Yuval